This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:如何同时输出 Iout 和 Qout?

Guru**** 2516680 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89, DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/996471/dac38rf89-how-to-output-iout-and-qout-at-the-same-time

器件型号:DAC38RF89
主题中讨论的其他器件: DAC38J82

您好!

在 DAC38J82中、它可以在下图中同时输出 Iout 和 Qout。 在使用 DAC38RF89时、我该怎么做? dac38rf89似乎无法同时输出 Iout 和 Qout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    是的、您可以使用 DAC38RF89执行此操作。 请参阅数据表第50页的第8.3.16节(宽带 DUC 模式)。 输入 I 数据将发送到 DAC A、输入 Q 数据将发送到 DAC B

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

       我认为宽带 DUC 模式只能输出 Iout 或 Qout、而不 能同时输出 Iout 和 Qout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我的回答有点不正确。 在宽带 DUC 模式下、通常会传输到 DAC B 的数据会发送到 CHA 的输出夏季、并且两个输出加在一起以提供 CHA 的复杂输出。 请参见随附的。 该器件可以旁路通道混频器、并将数据直接发送到 DAC。 在这种情况下、您可以同时向两个 DAC 发送 I 和 Q 数据。 这就是器件在没有内插或 NCO 的实际数据模式下工作的方式。  

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC38RF8x-Wideband-Mode.pptx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我的意思是在2π 数据模式下,我要同时输出 Iin * cos (2π* fnco)-Qin * sin (2π* fnco)和 Iin * sin (2π* fnco)+Qin * cos (* fnco)。

    如何操作?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我仍然对你的请求感到困惑。

    1.您使用的是真实的还是复杂的输入数据?

    2.您需要真实或复杂的输出数据吗?

    3.您是否计划使用 NCO?

    4.您是否计划使用两个 DAC 输出? 如果您仅计划使用一个 DAC 输出、是否尝试将 I 和 Q 数据汇总到该输出上?  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    1.您使用的是真实的还是复杂的输入数据?--- 复数输入数据。 但我配置 DAC38RF89在实模式下工作、因为 I 通道的输入数据速率为2.5GSPS.PathAB、 Q 通道的输入数据速率为 DACB 的路径 AB。

    2.您需要真实或复杂的输出数据吗?--- 我需要 COMPELX 输出数据。

    3.你是否计划使用 NCO?--- 是的、我使用 NCO。

    4.您是否计划使用两个 DAC 输出? 如果您仅计划使用一个 DAC 输出、是否尝试将 I 和 Q 数据汇总到该输出上?  ---- 我想使用两个 DAC 输出。 DACA  2π Iin*cos (2π*fnco)-Qin*sin (2π*fnco)和 DACB 输出 Iin*sin (2π*fnco)+Qin*cos (*fnco)。 这是否可以实现?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    为此、您需要交换 CD 输入使用的 I 和 Q 输入数据、并 设置相位 CD =-90 =+ 270度。

    Cos (x -90)= sin (x)

    sin (x–90)=- cos (x)

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    如何配置 DAC38RF89?

    输入数据速率为 2.5GSPS、使用2倍插值。

    如果使用 pathCD、我认为 JESD 格式仅在表9的红色框中可用。  但在这些情况下、 最大输入数据速率仅为625M。

    当 JESD 格式使用82121模式时、最大输入数据速率高达2.5G、但无法 使用 pathCD。

    在 DAC38RF89 EVM 工具中、当配置为实数输入模式时、无法启用 pathCD 的混频器和 NCO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    是否有解决此问题的方法?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    M 必须等于4 (对于单个 DAC)或8 (对于双 DCA)才能使用 CD 路径。 请参阅数据表第32页中的以下内容。

    此致、

    Jim