主题中讨论的其他器件: DAC38J82
您好!
在 DAC38J82中、它可以在下图中同时输出 Iout 和 Qout。 在使用 DAC38RF89时、我该怎么做? dac38rf89似乎无法同时输出 Iout 和 Qout。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用户、
我的回答有点不正确。 在宽带 DUC 模式下、通常会传输到 DAC B 的数据会发送到 CHA 的输出夏季、并且两个输出加在一起以提供 CHA 的复杂输出。 请参见随附的。 该器件可以旁路通道混频器、并将数据直接发送到 DAC。 在这种情况下、您可以同时向两个 DAC 发送 I 和 Q 数据。 这就是器件在没有内插或 NCO 的实际数据模式下工作的方式。
此致、
Jim
Jim、
1.您使用的是真实的还是复杂的输入数据?--- 复数输入数据。 但我配置 DAC38RF89在实模式下工作、因为 I 通道的输入数据速率为2.5GSPS.PathAB、 Q 通道的输入数据速率为 DACB 的路径 AB。
2.您需要真实或复杂的输出数据吗?--- 我需要 COMPELX 输出数据。
3.你是否计划使用 NCO?--- 是的、我使用 NCO。
4.您是否计划使用两个 DAC 输出? 如果您仅计划使用一个 DAC 输出、是否尝试将 I 和 Q 数据汇总到该输出上? ---- 我想使用两个 DAC 输出。 DACA 2π Iin*cos (2π*fnco)-Qin*sin (2π*fnco)和 DACB 输出 Iin*sin (2π*fnco)+Qin*cos (*fnco)。 这是否可以实现?
此致、
John
Jim、
如何配置 DAC38RF89?
输入数据速率为 2.5GSPS、使用2倍插值。
如果使用 pathCD、我认为 JESD 格式仅在表9的红色框中可用。 但在这些情况下、 最大输入数据速率仅为625M。
当 JESD 格式使用82121模式时、最大输入数据速率高达2.5G、但无法 使用 pathCD。

在 DAC38RF89 EVM 工具中、当配置为实数输入模式时、无法启用 pathCD 的混频器和 NCO。