尊敬的先生或女士
作为标题,需要您的帮助以获得更多详细信息。
此致
肯尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kang
很抱歉,我无法从 Murata 找到以下器件的数据表。 可以帮助我指明正确的器件型号吗? EVM 的文件名是 DC101A_AFE7920EVM-LYR。 BOM 的文件名为 DC101A3_AFE7920EVM-BOM。
肯尼
| 数量 | 基准 | 注释 | 值 | 器件型号 | 制造商 |
| 6. | T1、T2、T3、T4、T5、T6 | LDB182G8BAAEA051TEMP | LDB182G8BAAEA051TEMP | Murata | |
| 4. | T7、T8、T9、T10 | LDB182G8AAAEA050TEMP | LDB182G8AAAEA050TEMP | Murata |
尊敬的 Kang Hsia
到目前为止,我正在对传统模拟中继器、传统数字中继器、宽带数字中继器(AEF 串行)进行中继器比较。
您能为上述解决方案推荐 TI 相关 IC 吗?
此致
肯尼
|
宽带中继器 |
传统数字中继器 |
传统模拟中继器 |
|
|
成本 |
高(约100美元) |
中部(待定60-70美元) |
低(TBD 20-30) |
|
HW Complex |
简单(高集成度) |
中间(分立式解决方案) |
高 |
|
SW 复数 |
简单(无需 FPGA/ASIC) |
高(更多软件工作) |
中间 |
|
制造 |
简单(高集成度) |
高(分立式解决方案) |
高 |
|
校准和测试 |
芯片组销售商建议 |
RD 定义 |
RD 定义 |
|
开发时间 |
短整型 |
长 |
长 |
|
频带变化 |
灵活(覆盖0.7GHz ~ 5.2GHz) |
修复 |
修复 |