This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7799:适用于5G 信号中继器/升压器的 AFE7988或 AFE7684参考设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7799

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/993020/afe7799-afe7988-or-afe7684-reference-design-for-5g-signal-repeater-booster

器件型号:AFE7799

尊敬的先生或女士

 作为标题,需要您的帮助以获得更多详细信息。

此致

肯尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    请访问 AFE7799网页以获取更多信息吗? 我将与团队内部进行核实、以了解如何以最佳方式联系您。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang

    自您给我们反馈后、两个器件的请求应用均已完成。

    感谢你的帮助。 顺便说一下,您能否同时提供两个零件的参考价格?

    肯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    我们的销售团队最好联系您提供参考价格。 我们与他们联系、与您联系。 感谢您的耐心等待。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随着我们的销售团队的接触、结束这一主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang

    很抱歉,我无法从 Murata 找到以下器件的数据表。 可以帮助我指明正确的器件型号吗? EVM 的文件名是 DC101A_AFE7920EVM-LYR。 BOM 的文件名为 DC101A3_AFE7920EVM-BOM。

    肯尼

    数量 基准 注释 器件型号 制造商
    6. T1、T2、T3、T4、T5、T6 LDB182G8BAAEA051TEMP LDB182G8BAAEA051TEMP Murata
    4. T7、T8、T9、T10 LDB182G8AAAEA050TEMP LDB182G8AAAEA050TEMP Murata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    我已要求台湾村田与你联系。 我将向您发送私人邮件、以获取您的电子邮件/联系信息。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang Hsia

    到目前为止,我正在对传统模拟中继器、传统数字中继器、宽带数字中继器(AEF 串行)进行中继器比较。

    您能为上述解决方案推荐 TI 相关 IC 吗?

    此致

    肯尼

    宽带中继器

    传统数字中继器

    传统模拟中继器

    成本

    高(约100美元)

    中部(待定60-70美元)

    低(TBD 20-30)

    HW Complex

    简单(高集成度)

    中间(分立式解决方案)

    SW 复数

    简单(无需 FPGA/ASIC)

    高(更多软件工作)

    中间

    制造

    简单(高集成度)

    高(分立式解决方案)

    校准和测试

    芯片组销售商建议

    RD 定义

    RD 定义

    开发时间

    短整型

    频带变化

    灵活(覆盖0.7GHz ~ 5.2GHz)

    修复

    修复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    我们目前正在通过电子邮件与您讨论此问题。 让我们关闭此主题并转到私人讨论。 谢谢。  

    -Kang