我们想用毫米波(mm-waves)做一些实验。 我们拥有中心频率介于60MHz 至6GHz 之间的软件定义无线电(SDR)方面的经验、例如 USRP B 和 X 系列、AD9361、AD9371、HackRF 等 我们的问题是、是否有任何具有与上述 SDR 类似的特性和功能的开发板或通用 SDR、我们可以使用这些开发板设置系统并开始发送和接收中心频率最好在60GHz 左右的信号。
基本而言、我们所寻找的设置是、我们可以在60GHz 频带上馈送自定义基带信号(我们以复浮点、复整数或复短格式构建的 IQ 数据)、并在另一侧接收基带 IQ 数据。