This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何用于试验毫米波的预算 SDR 设置?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/889208/is-there-any-budget-sdr-setup-for-experimenting-with-mm-wave

我们想用毫米波(mm-waves)做一些实验。 我们拥有中心频率介于60MHz 至6GHz 之间的软件定义无线电(SDR)方面的经验、例如 USRP B 和 X 系列、AD9361、AD9371、HackRF 等 我们的问题是、是否有任何具有与上述 SDR 类似的特性和功能的开发板或通用 SDR、我们可以使用这些开发板设置系统并开始发送和接收中心频率最好在60GHz 左右的信号。

基本而言、我们所寻找的设置是、我们可以在60GHz 频带上馈送自定义基带信号(我们以复浮点、复整数或复短格式构建的 IQ 数据)、并在另一侧接收基带 IQ 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里:

    我们的毫米波雷达器件生成 FMCW 线性调频脉冲、带宽可高达4GHz。  在接收端、接收到的信号与发送信号混合、并转换为 IF 频率。  IF 带宽的范围为10MHz。   我不确定在 SDR 架构中、传输和接收基带信号所需的带宽是多少。

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    感谢您的回答。 我的理解是、您的雷达器件只能生成一种 IF 信号、即 FMCW 线性调频脉冲信号。 它无法传输 OFDM 调制信号等自定义信号。 在接收器处、发送和接收信号是混合的、这样可通过 IF 频率差来解析物体范围。 换言之、可用传输信号的类型和接收器的结构是为雷达应用而设计的。

    如果我对雷达器件的理解不正确、请更正我的问题。

    我们需要的是一种设置、通过该设置、我们可以在发送器侧传输自定义信号、并在接收器侧接收和解调和解码信息。 我们不需要4GHz 的带宽、高达几十 MHz 的带宽就足够了。 我们的目的是对毫米波通信进行实验、以便更好地了解通道、不同类型的天线和不同类型的信号对这种高频的影响。 最终目标是为毫米波通信制作一些想法的原型。

    对于低于6GHz 的频率、可通过使用现成的 SDR (例如 USRP 产品)来实现此类目标、这些产品广泛用于研究和开发。 我们正在寻找针对毫米波长范围的 SDR 替代方案。

    此致、

    哈米德

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamid:

    您对 TI 毫米波雷达器件的理解是正确的。  我认为它不能用作60GHz 或77GHz 的 SDR 平台。 您需要的是高性能 ADC 和 DAC 器件以及射频链。   您可能需要检查 TI 高速数据转换器组。

    最棒的

    Zigang