主题中讨论的其他器件:TRF372017、 DAC3283
大家好、我尝试优化 EVM 上的载波泄漏。 我测量的未优化泄漏电平为-20dBm (见下文)、我认为这是非常高的。 以下是我的测试条件:
> LO 频率:4GHz (内部 LO)
> I/Q 频率:400MHz (信号生成单音调)
> VCM:1.7V (内部、默认值)
从 DS 图中可以看到、初始未优化电平的功率值为-35 dBm 至-40dBm。 您能告诉我您认为我可能犯了什么错误吗?
此外、在优化后、我只看到10dB 的改进(见下面)。 同样、这似乎没有什么改善。 您能建议一些方法来实现更多改进吗? 在 这里的另一篇论坛文章中、我看到用户在4.45GHz 时获得-80dBm。 如何获得类似的性能?
谢谢、
Noman