This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:使用适用于81180的 FPGA 生成高频

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/898189/dac38rf82-generate-high-frequency-using-fpga-for-81180

器件型号:DAC38RF82

您好!

我使用 KCU105浏览了 TI 在 DAC38RF82中提供的示例固件。

我需要以5GSPS 的速率运行 DAC。 我需要 在每个 JESD 时钟周期向 JESD IP 发送32个样本。

我的问题是如何从 FPGA 生成高频样本、因为我只能通过 DDS 生成低频信号。

即高达 DDS 运行时钟(156.25)。 如果我想生成2GHz、如何通过 DDS/FPGA 生成、请提供帮助。

此致、

Rajesh Khanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    如果您想从 FPGA 生成高频样本、我认为您需要咨询 Xilinx。 他们的网站上也有示例固件。

    这是定制电路板设置还是将 DAC38RF82EVM 与 Xilinx 平台配合使用? 您正在讨论的 DDS 是什么? DAC NCO 吗?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我已经从 TI 网站下载了采用 Xilinx KCU105电路板的 DAC38RF82固件。 此设计包含4个 FPGA 内部的 DDS、可针对7.68G 的线路速率生成20MHz。 我在生成高频时遇到问题。  

    我还会尝试 Xilinx 的设计、没有现成的设计、我需要从 FPGA 提供相应的高频样片、FPGA 可能使用低频时钟运行、但并行运行时、可以生成所需的频率。

    我需要通过 FPGA 向 DAC 提供样片的方法。

    此致、

    Rajesh Khanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh:

      KCU105的 FPGA 可以为  DAC 生成高频样本。 但您需要为您的应用尝试新的 FPGA 设计。

      在设计之前、您可以参考示例"4 DDS inside FPGA to generate 20MHz for a line rate of 7.68G"

      这是一个很好的开始。

    谢谢

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    用户通常会向 DAC 发送低频数据、然后在 DAC 内部使用内插来提高 DAC 输出采样率、然后使用 DAC NCO 将信号转换为更高的频率。 这是您想要实现的目标吗?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    感谢您的评论、我已经在 TI 给出的示例设计中尝试了该方法、对于初学者而言、通过用于 DAC 的 FPGA 生成一些频率非常有用。 是的、我知道给出的设计需要修改。 我能够在经过一些试验后生成高频。

    此致、

    Rajesh Khanna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我正在尝试生成频率、而不涉及内插、基本来说、81180模式内插设置为1。

    不涉及 DAC NCO、假设我要在 DAC 上生成1GHz 信号、我需要从 FPGA 提供与1GHz 对应的正弦波样本。  

    但 FPGA 不能以1GHz 运行、因此生成方法是通过多个 DDS、每个 DDS 都在指定的相位运行。 您的 TI 示例设计作为入门非常有用。  

    由于我们的团队拥有非常强大的 FPGA 开发人员、因此我们能够在经过一些试验后解决问题。 我发现 TI 和 ADI 之间的区别在于、您的参考设计对用户友好、只需进行最小的修改即可集成到我的设计中。 您对复杂芯片的支持非常非常好。  

    建议请提供更多这样的示例设计、使我们能够缩短试用时间、这将非常有用。

    此致、

    Rajesh Khanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    感谢您的反馈。 我们正在努力在不久的将来添加更多示例。

    此致、

    Jim