请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25570尊敬的 TI:
对于产生交流电压的超低能量收集器件、例如射频能量收集、您建议我使用哪种全桥整流器二极管或仅使用二极管? 我想在 Dickson 类型的电压乘法器拓扑中使用二极管、也可以只使用二极管来创建全桥整流器电路、该电路将用于为 BQ25570输入供电或提供电压。
我期待收到你的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.