This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 整流器二极管、用于产生交流电的移动磁体线圈

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/898062/rectifier-diode-for-ac-producing-moving-magnet-coils

主题中讨论的其他器件:BQ25570

尊敬的 TI:

对于产生交流电压的超低能量收集器件、例如射频能量收集、您建议我使用哪种全桥整流器二极管或仅使用二极管? 我想在 Dickson 类型的电压乘法器拓扑中使用二极管、也可以只使用二极管来创建全桥整流器电路、该电路将用于为 BQ25570输入供电或提供电压。

我期待收到你的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我没有为您推荐二极管。  我不知道 BQ255xx 客户发现的二极管具有足够低的 Vf 和 Ir、可用于射频收集的实际整流器电路。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的反馈。