This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:按照说明和视频将 AFE7444EVM 置于环回模式后、无法看到 DAC A 输出

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/963143/afe7444evm-cannot-see-dac-a-output-after-following-instructions-and-video-to-place-afe7444evm-in-loopback-mode

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7444

我已经阅读了 AFE7444EVM 的所有用户手册和应用手册、以将其置于 Rx-Tx 环回模式。  我找到了随附的配置文件、我通过在此同一主题上搜索其他线程找到了该文件。  我将信号源设置为1800MHz @-11dBm。  连接到 A_IN1。  我将频谱分析仪设置为1800MHz、并将50MHz 带宽连接到 IOUTA。

我自行为 AFE7444EVM 加电。  它未连接到 FMC 载波。  我启动 AFE7444EVM GUI 并按照应用手册 SLAA871中规定的所有步骤进行操作(请参阅随附的)。 我使用随附的配置文件在低级选项卡中对寄存器进行编程。  然后、我打开射频发生器并检查 IOUTA 输出、但只能看到泄漏杂散、下降-90dBm。

我尝试了具有相同结果的不同输入和输出。  我还注意到、AFE7444EVM 仅消耗约1安培的电流。  回送视频显示了连接到 FMC 载波的 AFE7444EVM、它正在拉取4安培以上的电流。 假设 AFE7444EVM 的电源不是视频中的 FMC 载波供电、则配置后似乎没有打开。

我还检查了寄存器0x7E、它设置为0x1F、这与 SLAA871应用手册中规定的模式4设置一致。  我还检查了跳线 JP9、它被设置在2-3位置。 我还在低级选项卡中查看了由附加的配置文件设置的其他寄存器、它们与该文件一致。

我在这一点上已经用尽了所有想法,需要一些帮助。

此致、

Ricke2e.ti.com/.../AFE74xx-as-a-single_2D00_chip-wideband-repeater-using-loopback-mode_5F00_slaa871.pdfe2e.ti.com/.../2350.AFE74xx_5F00_RX_5F00_to_5F00_TX_5F00_LoopBack_5F00_pass.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    除了 EVM 消耗的电流外、您所做的一切似乎都是正确的。 您能否再次检查 AFE 电源的电流限制是否为5A? 您还可以尝试将输入电压增加到6V 吗? 完成模式4配置后、EVM 的电流应大于2A。 AFE EVM 由 FMC 供电。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    我可以轻松地将电压调节到6V。  但是、电源的电流限制为3A。  您提到了 AFE7444EVM 的拉电流通常约为2A。  那么、这应该是可以的吗?  此外、我没有连接 FMC 载波。  我自己使用的是 AFE7444EVM。  这是否重要、因为您提到它是从 FMC 载波供电、但说明中说您不需要使用它?  我很困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    EVM *不*从 FMC 供电。 很抱歉,我之前错误地说过。  

    正如您所说的、它仅拉1A、我提到它应该很容易大于2A。 如用户指南(如下所示)所示、需要5A 电源。 如果在配置期间使用的电流小于该值、器件将尝试拉取更多电流、并且由于电流限制、电压将在某个时刻下降、器件将进入消耗更少电流的状态(在本例中约为1A)。 它看起来没有达到电流限制。 但电流限制应该是导致此行为的原因。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    我终于能够获得一个6VDC 5A 电源模块(奇怪它没有出现在盒子中吗?)  我重复了完全相同的步骤、但结果相同。  我已附上来自 AFE74xx GUI 的屏幕截图、其中显示了设置。  我想我的板坏了。  我在这里咨询过其他工程师、他们同意。  请告知后续步骤。

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我将在 EVM 上测试模式4的回送、以确保正常运行。 但是、由于冬季休假、我可能无法在下周初之前在实验室中设置 EVM。 我将在我测试这个时立即让您来测试。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我已验证 AFE7444EVM 上的回路模式功能。 我发现您附加的配置文件不正确、无法正常工作。 请使用随附的配置文件进行环回模式配置。 AFE7444安全文件夹中也提供了此功能(可访问 ti.com/mysecuresoftware)。 如果您没有此文件夹的访问权限、请在 www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp 上申请访问权限

    此致、

    Vijay

    e2e.ti.com/.../LoopbackConfigFile_5F00_with_5F00_cont_5F00_sysref-_2800_2_2900_.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了我的问题。  谢谢你。  我们想知道、过去发布的文件与您提供的新文件之间有何区别?  我们希望具体了解所做的更改。

    谢谢、

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    文件之间的唯一区别是 TX JESD 的 RBD 值(TX_DUC_P0页中的寄存器0x7E)。 在先前发布的配置文件中、RBD 设置为0x1F。 在我现在发送的文件中、RBD 值为0x0A。 某些 RBD 值范围内可能不起作用。  

    我已验证 RBD 0x0F 的默认值是否适用于环回模式。 因此、无需在回送配置中更新此值。 我附加了配置以将 AFE 设置为环回模式(不使用 RBD 寄存器编程)。  e2e.ti.com/.../LoopbackConfigFile_5F00_with_5F00_cont_5F00_sysref.cfg

    此致、

    Vijay