主题中讨论的其他器件: AFE7444
我已经阅读了 AFE7444EVM 的所有用户手册和应用手册、以将其置于 Rx-Tx 环回模式。 我找到了随附的配置文件、我通过在此同一主题上搜索其他线程找到了该文件。 我将信号源设置为1800MHz @-11dBm。 连接到 A_IN1。 我将频谱分析仪设置为1800MHz、并将50MHz 带宽连接到 IOUTA。
我自行为 AFE7444EVM 加电。 它未连接到 FMC 载波。 我启动 AFE7444EVM GUI 并按照应用手册 SLAA871中规定的所有步骤进行操作(请参阅随附的)。 我使用随附的配置文件在低级选项卡中对寄存器进行编程。 然后、我打开射频发生器并检查 IOUTA 输出、但只能看到泄漏杂散、下降-90dBm。
我尝试了具有相同结果的不同输入和输出。 我还注意到、AFE7444EVM 仅消耗约1安培的电流。 回送视频显示了连接到 FMC 载波的 AFE7444EVM、它正在拉取4安培以上的电流。 假设 AFE7444EVM 的电源不是视频中的 FMC 载波供电、则配置后似乎没有打开。
我还检查了寄存器0x7E、它设置为0x1F、这与 SLAA871应用手册中规定的模式4设置一致。 我还检查了跳线 JP9、它被设置在2-3位置。 我还在低级选项卡中查看了由附加的配置文件设置的其他寄存器、它们与该文件一致。
我在这一点上已经用尽了所有想法,需要一些帮助。
此致、
Ricke2e.ti.com/.../AFE74xx-as-a-single_2D00_chip-wideband-repeater-using-loopback-mode_5F00_slaa871.pdfe2e.ti.com/.../2350.AFE74xx_5F00_RX_5F00_to_5F00_TX_5F00_LoopBack_5F00_pass.cfg