请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我的问题涉及使用 AFE79xx 进行复杂采样。 如果我仍然希望具有4通道3GSPS RX 采样、但又很复杂、能否使用2个4通道 AFE79xx 来实现这一点? 如果是、您是否有一些有关如何设置此设置的信息? 此外、是否需要提供 I/Q 输入(例如使用正交 LO)、或者是否可以设置 AFE、以便一个通道为实通道、另一个通道为虚通道、两个通道都由同一天线馈送。
如果答案很明显、我很抱歉-我还只是想加快进度。
提前感谢您。