This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900复杂采样

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/962727/afe7900-complex-sampling

您好!

我的问题涉及使用 AFE79xx 进行复杂采样。 如果我仍然希望具有4通道3GSPS RX 采样、但又很复杂、能否使用2个4通道 AFE79xx 来实现这一点? 如果是、您是否有一些有关如何设置此设置的信息? 此外、是否需要提供 I/Q 输入(例如使用正交 LO)、或者是否可以设置 AFE、以便一个通道为实通道、另一个通道为虚通道、两个通道都由同一天线馈送。

如果答案很明显、我很抱歉-我还只是想加快进度。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    让我们离线讨论这一点。 我已直接向您发送了一封电子邮件。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我需要知道的。 谢谢 Vijay。