This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:由于采用 CML 时钟,DAC38RF89的工作效果不好

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, DAC38RF89, LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/962051/dac38rf89-with-cml-clock-dac38rf89-isnot-work-well

器件型号:DAC38RF89
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMK04828LMK04832

在我的设计中、我使用 LTC6955到 DAC38RF89,并通过 LMX2594为 LTC6955提供时钟,LTC6955是 CML 输出时钟缓冲器,但 DAC38rf89需要 LVPECL 时钟,尽管交流耦合,我连接它们的,是否正常?

在这种状态下、我使用81180 JESD 模式,任何结果都正常,但短路模式测试不正常,并且 DAC 的输出中不会发生任何情况;I 通过寄存器配置、配置 NCO、SPI 恒定输出,是否需要在以前下拉 txen? 我没有下拉该引脚,也没有输出;我使用 K21.5测试、ILA 测试并忽略 ILA 传输,所有相同的答案;寄存器0x64-0x6B,在 LMK04828中保持全部为零。,在 LMK04832中也是如此;,当 LMK04832是配置 LVPECL 时,正常、配置 CML,与 LTC6955相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供时钟连接图、原理图以及时钟波形的示波器截图、以便我们确定时钟是否正常。

    短模式测试旨在检查发送的 JESD204数据在 DAC JESD204接收器侧是否有效。 交叉检查有效的数据接收。 短路模式将不会传输到 DAC 输出。

    [引用 user ="user5103379"]在这种情况下,我使用81180 JESD 模式,任何情况下都可以,但短路模式测试不能正常,并且 DAC 的输出中没有发生任何变化

    请具体说明您所说的"短模式测试不正常"。 不正常可能意味着许多事情。

    [引用 USER5103379]I 通过寄存器配置、配置 NCO、SPI 恒定输出,是否需要在之前下拉 TXEN? 我没有下拉该引脚,、也没有输出;[/quot]

    如果您使用恒定 SPI 数据、则无论 TXENABLE 状态如何、都应以 NCO 速率获得恒定 TX 输出。 我们建议您上拉 TXENABLE 以进行双重检查、因为 TXENABLE 需要逻辑高电平才能启动 DAC 传输。  

    [引用用户="user5103379"]我使用 K21.5测试、ILA 测试并忽略 ILA 传输,所有相同的答案;寄存器0x64-0x6B,保留全部为零。

    请更加具体地说明 K21.5 (没有 K21.5测试、只有 D21.5测试)、ILA 测试等的测试 我不理解您的测试。

    这些序列的错误来自通道警报位0。 1=失败、0=通过。 读取零意味着您通过了测试。

    [引用用户="user5103379"]在 LMK04828中,正常;也在 LMK04832中,当 LMK04832是配置 LVPECL 时,正常,配置 CML,与使用的 LTC6955相同。

    我也不理解上述问题/评论。 在我们能够提供明确而彻底的答案之前、需要提出明确而透彻的问题。  

    -Kang