主题中讨论的其他器件:LMX2594、 LMK04828、 LMK04832
在我的设计中、我使用 LTC6955到 DAC38RF89,并通过 LMX2594为 LTC6955提供时钟,LTC6955是 CML 输出时钟缓冲器,但 DAC38rf89需要 LVPECL 时钟,尽管交流耦合,我连接它们的,是否正常?
在这种状态下、我使用81180 JESD 模式,任何结果都正常,但短路模式测试不正常,并且 DAC 的输出中不会发生任何情况;I 通过寄存器配置、配置 NCO、SPI 恒定输出,是否需要在以前下拉 txen? 我没有下拉该引脚,也没有输出;我使用 K21.5测试、ILA 测试并忽略 ILA 传输,所有相同的答案;寄存器0x64-0x6B,在 LMK04828中保持全部为零。,在 LMK04832中也是如此;,当 LMK04832是配置 LVPECL 时,正常、配置 CML,与 LTC6955相同。