请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AWR1243、 DCA1000EVM大家好!
当我使用 awr1243 + DCA1000进行数据收集时、mmWave Studio 被配置为无法加载 MSS FW Masterss.bin 文件、并且小弹出窗口显示0%。 可以正常加载 BSS FW radarss.bin 文件。 以及如何解决这些问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
当我使用 awr1243 + DCA1000进行数据收集时、mmWave Studio 被配置为无法加载 MSS FW Masterss.bin 文件、并且小弹出窗口显示0%。 可以正常加载 BSS FW radarss.bin 文件。 以及如何解决这些问题。
此时未实现 SD 卡存储功能。 这来自第26页的《DCA1000EVM 用户指南》。
http://www.ti.com/lit/ug/spruij4a/spruij4a.pdf
可以通过 LUA 脚本对 DCA1000EVM 进行编程、以实现长达数分钟的扩展捕捉。 确保您的 PC 有足够的空间来捕获大型原始数据文件。
此致、
Kyle