This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] awr1243+m DCA1000问题解决 Ω

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/908928/awr1243-dca1000

主题中讨论的其他器件:AWR1243DCA1000EVM

大家好!

当我使用 awr1243 + DCA1000进行数据收集时、mmWave Studio 被配置为无法加载 MSS FW Masterss.bin 文件、并且小弹出窗口显示0%。 可以正常加载 BSS FW radarss.bin 文件。 以及如何解决这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 mmWave Studio?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    我之前的问题已经解决了、我非常感激。我发现 DCA1000 EVM 有8GB SD 卡、我想知道它的功能。我想知道 DCA1000是否能够一致地收集数据(可能是很长一段时间)

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时未实现 SD 卡存储功能。 这来自第26页的《DCA1000EVM 用户指南》。

    http://www.ti.com/lit/ug/spruij4a/spruij4a.pdf

    可以通过 LUA 脚本对 DCA1000EVM 进行编程、以实现长达数分钟的扩展捕捉。 确保您的 PC 有足够的空间来捕获大型原始数据文件。

    此致、
    Kyle