This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:是否有任何方法来判断 DAC 是否在初始化过程中看到了所需数量的 SYSREF 边沿

Guru**** 2927980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/902317/dac38rf80-is-there-any-way-to-tell-if-the-dac-has-seen-the-required-number-of-sysref-edges-in-initialization

器件型号:DAC38RF80

您好、再说一次、

我对 SYSREF 捕获电路(我仍需要跟进该电路)提出问题的动机是、我们的系统出现故障、但我们没有看到射频输出、 我似乎能够通过在关闭 SYSREF 之前添加延迟来修复该行为(整个初始化序列由不再在我公司工作的 FPGA 设计人员提供)。

所以、我的问题的核心是:  如 DAC38RF8x 数据表的图167 (标有"开始 SYSREF 生成"之后的方框中的红色文本)所述、我是否可以做任何事情来确保在此处列出的4个单独步骤中看到所需的各种2个 SYSREF 上升沿?  例如、是否有可通过读取特定寄存器来检查的条件?

再次感谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SYSREF_5F00_NCO.pptxe2e.ti.com/.../2553.SYSREF_5F00_register_5F00_test.docxMatt、

    查看这两个文档是否有帮助。 这将需要使用器件的 NCO 来验证是否正确接收到 SYSREF。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jim。  我会尝试看看这个-我目前对办公室和实验室的访问受到限制、这有点困难。

    在运行时(在现场与以前一样)、是否有任何方法可以查看 SYSREF 是否已启用足够的时间、以便了解是否满足了我最初提到的图167中列出的要求?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    除了我发送的信息之外、我不知道有什么其他方法知道是否符合图167。  您的系统是否具有 SYSREF 交流或直流耦合? 如果直流耦合、共模电压是否处于正确的电平? 在任 一种情况下振幅是否正确? 我随函附上了另一份可能有帮助的文件。 本文档面向另一个 DAC 系列、但大部分信息也适用于此器件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC38J84-SYSREF-Configuration.docx