This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:引脚34的定义是什么。

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/956941/lmx8410l-what-is-the-definition-of-pin-34

器件型号:LMX8410L

您好、支持团队。

我在 新设计中使用 LMX8410L、当我研究数据表时、发现引脚34的定义存在困惑。  

 在引脚配置和功能部分中,顶视图显示引脚34为“NC”,但后面的表将引脚34命名为“GND”。

请帮助您仔细检查哪一项正确? 绘制原理图时、如何处理该引脚?

此致

ChenHui


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ChenHui、

    在数据表上、这应该是最终授权、这是 NC。

    在 EVM 上、它看起来通过电阻接地。

    因此、最安全的做法是将其接地。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复。 还有一些问题要问。

    您参考哪一个 EVM 文件。 我刚刚在生产网站页面上下载了文件 snau225a、但该原理图中似乎没有引脚编号。 因此、我不知道哪个是引脚34。  

     snau225a 的屏幕快照:

    此外、我还在此处获取了 EVM 表单的另一个原理图:https://e2e.ti.com/support/rf-microwave/f/220/p/732808/2706300?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMX8410LEVM#2706300

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/220/LMX8410LEVM.zip

    在此设计文件中、 虽然其中两  个连接到2个电阻器、但电阻器的另一个引脚仅连接到测试点、因此实际上、NC 引脚都是悬空的、

    我对这两种设计感到困惑, 请帮我仔细检查,哪一种是正确的?  您能不能错误地提供正式的 EVM 原理图?

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为现在的情况是、该引脚实际上是用于设计目的的测试引脚。  但我们不会在数据表中披露此功能,而是将其断电。  如果是接地还是 NC 则可能无关紧要,但我们想始终如一地评论要做什么。   旧版本可能仍显示该引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LMX8410L 发布之前、该器件的一些早期版本具有非常相似的引脚排列。  在该器件的早期版本中、引脚34是 ATP 测试点。  我认为支持这一特性的传统就是该引脚未在 EVM 上接地的原因。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我将在我的设计中保留该引脚 NC。  

    此致

    ChenHui