主题中讨论的其他器件: AFE7920
您好、TI、
因此、我们想解决一个有关具有 Xilinx FPGA 的 AFE7920EVM 板的问题。 通过在器件网站上填写表单来申请 AFE7920EVM 的参考设计时、我们被授予访问安全文件夹的权限、并且经常被授予相同文件夹的输入。 但是、安全文件夹上的参考设计会产生误导、因为它不适用于 AFE7920、而是适用于早期版本的高速转换器。 通过邮件和论坛提出的几项请求、我们被告知您仍在处理该问题。 但是、我们花了大量时间尝试了解如何将参考设计提供到安全文件夹中、并与 AFE7920EVM 配合使用。
我很确定、您是提供高速转换器的领先者之一、您知道、对于这种复杂硬件的设计、有一个起点非常重要、这种设计将会进一步开发。 不幸的是,起点本身不明确,所提供的支持也不足。 因此、我们请求您提供 适用于 Xilinx FPGA 的 AFE7920EVM 的参考设计。
提前感谢、
-Chan100