This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:AFE7920安全文件夹中的 AFE7920EVM 参考设计会误导您? 需要帮助。

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM, AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/958558/afe7920evm-the-reference-design-on-afe7920-secure-folder-for-afe7920evm-is-misleading-assistance-required

器件型号:AFE7920EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7920

您好、TI、

因此、我们想解决一个有关具有 Xilinx FPGA 的 AFE7920EVM 板的问题。 通过在器件网站上填写表单来申请 AFE7920EVM 的参考设计时、我们被授予访问安全文件夹的权限、并且经常被授予相同文件夹的输入。 但是、安全文件夹上的参考设计会产生误导、因为它不适用于 AFE7920、而是适用于早期版本的高速转换器。 通过邮件和论坛提出的几项请求、我们被告知您仍在处理该问题。 但是、我们花了大量时间尝试了解如何将参考设计提供到安全文件夹中、并与 AFE7920EVM 配合使用。

我很确定、您是提供高速转换器的领先者之一、您知道、对于这种复杂硬件的设计、有一个起点非常重要、这种设计将会进一步开发。 不幸的是,起点本身不明确,所提供的支持也不足。  因此、我们请求您提供  适用于 Xilinx FPGA 的 AFE7920EVM 的参考设计。


提前感谢、

-Chan100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chan100、

    很抱歉我的答复因感恩节休息而延误。 经 AFE77xx 验证的 ZCU102参考设计应与 AFE79xx (或任何其他配置为相同 JESD 模式的 JESD 器件)配合使用、并根据需要更新通道多路复用和反向。 本周我将使用 AFE79xxEVM 验证此参考设计、并向您发送更新的配置文件。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    谢谢你。 我们将等待您的答复。

    -Chan100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chan100、

    让我们将其脱机、因为我们已经在通过电子邮件进行通信。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    当然。

    -Chan100