请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:IWR1843您好!
我的问题是关于可以实施 IWR1843的新产品的认证流程。 因此、我和我的团队一直在研究雷达系统、目前我们正在决定使用 IR-UWB 雷达(位于商用无许可证 FFC 频带之间)或您的 TI 毫米波传感器之一。 但是、出于很多原因、我们更喜欢实施您的产品、我们从不使用射频组件、因此我们希望了解有关这些产品认证的更多信息。 关于您的"TI 毫米波雷达器件监管合规性指南"、我们应准备好器件进行合规性测试、但未获许可的 FCC 频段(3-10 GHz)内的 UWB 系统是否需要执行相同的步骤?
在产品认证方面、哪种雷达会给我们带来更多问题? TI 毫米波雷达产品认证的时间成本是多少?
提前感谢。