This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 认证过程

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/960207/certfication-process

主题中讨论的其他器件:IWR1843

您好!
我的问题是关于可以实施 IWR1843的新产品的认证流程。 因此、我和我的团队一直在研究雷达系统、目前我们正在决定使用 IR-UWB 雷达(位于商用无许可证 FFC 频带之间)或您的 TI 毫米波传感器之一。 但是、出于很多原因、我们更喜欢实施您的产品、我们从不使用射频组件、因此我们希望了解有关这些产品认证的更多信息。 关于您的"TI 毫米波雷达器件监管合规性指南"、我们应准备好器件进行合规性测试、但未获许可的 FCC 频段(3-10 GHz)内的 UWB 系统是否需要执行相同的步骤?
在产品认证方面、哪种雷达会给我们带来更多问题? TI 毫米波雷达产品认证的时间成本是多少?
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TI 的毫米波传感器是可配置的、 用户可以设置射频器件参数以符合 法规要求。  我们提供的合规性文档通过示例展示了如何配置器件、应将器件配置为 用户可获得的特定值。

    通常情况下、这些法规特定 于频段、因此无论应用如何、您都必须符合传输的特定频率需求。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Vaibhav