This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:如何仅通过 iGUI 配置 AFE7920EVM (不使用提供的.py 脚本)

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/953391/afe7920evm-how-to-configure-the-afe7920evm-via-igui-only-without-using-the-py-scripts-provided

器件型号:AFE7920EVM

大家好、

我正在使用 AFE7920EVM。 要将 EVM 配置为某种模式、以及在 PC 和 EVM 之间建立连接、我们需要使用 Latte。 配置 AFE 所需的所有内容是否都可以通过 iGui 完成?

有人能建议可以做些什么吗?

提前感谢、

-Chan100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chan100、

    我们计划在将来通过 iGUI 支持配置。 但到目前为止、它不受支持、必须使用提供的 python 脚本。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    是否有办法在 Windows 上的 Latte 之外运行这些 python 脚本?

    Chandrasekhar DVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrasekhar、

    Latte 中的 Python 脚本只能在 Latte 框架内运行。 要在不使用 Latte 的情况下配置 AFE、必须使用 Latte 为该特定模式生成的配置文件(或日志文件)。  

    有关日志文件生成的详细信息、请参阅 Latte 用户指南中的第3节;有关日志文件的启动流程、请参阅配置指南(SBAA417)中的第9节。

    此致、

    Vijay