请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7920EVM 大家好、
我正在使用 AFE7920EVM。 要将 EVM 配置为某种模式、以及在 PC 和 EVM 之间建立连接、我们需要使用 Latte。 配置 AFE 所需的所有内容是否都可以通过 iGui 完成?
有人能建议可以做些什么吗?
提前感谢、
-Chan100
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在使用 AFE7920EVM。 要将 EVM 配置为某种模式、以及在 PC 和 EVM 之间建立连接、我们需要使用 Latte。 配置 AFE 所需的所有内容是否都可以通过 iGui 完成?
有人能建议可以做些什么吗?
提前感谢、
-Chan100
您好 Chandrasekhar、
Latte 中的 Python 脚本只能在 Latte 框架内运行。 要在不使用 Latte 的情况下配置 AFE、必须使用 Latte 为该特定模式生成的配置文件(或日志文件)。
有关日志文件生成的详细信息、请参阅 Latte 用户指南中的第3节;有关日志文件的启动流程、请参阅配置指南(SBAA417)中的第9节。
此致、
Vijay