This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 毫米波雷达模块上给定发射斜坡的多个接收器通道上的 ADC 采样

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843, AWR1443, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/954450/adc-sampling-on-multiple-receiver-channels-for-a-given-transmit-ramp-on-mm-wave-radar-modules

主题中讨论的其他器件:AWR6843AWR1443AWR1843

在 TI 毫米波雷达模块(AWR6843、AWR1843、AWR1443)中、当单个发送器处于传输模式时、三个接收器是否同时记录反射回波? 也就是说、通过使用相同的采样触发时钟、每个通道中的 ADC 是否可以完全同时进行采样? 此外、单个接收器通道的 ADC 的最大采样率是多少?

非常感谢、Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    第一个问题的快速答案是 "是"。  如果 您发现有任何差异、请告知我们。

    如有其他问题、请查看 DFP 用户指南或 SDK 中提供的毫米波链路层。

    谢谢、

    Vaibhav