请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AWR6843、 AWR1443、 AWR1843在 TI 毫米波雷达模块(AWR6843、AWR1843、AWR1443)中、当单个发送器处于传输模式时、三个接收器是否同时记录反射回波? 也就是说、通过使用相同的采样触发时钟、每个通道中的 ADC 是否可以完全同时进行采样? 此外、单个接收器通道的 ADC 的最大采样率是多少?
非常感谢、Neil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TI 毫米波雷达模块(AWR6843、AWR1843、AWR1443)中、当单个发送器处于传输模式时、三个接收器是否同时记录反射回波? 也就是说、通过使用相同的采样触发时钟、每个通道中的 ADC 是否可以完全同时进行采样? 此外、单个接收器通道的 ADC 的最大采样率是多少?
非常感谢、Neil