This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:无法写入 AGC 寄存器

Guru**** 2476425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1160352/afe7444evm-not-able-to-write-agc-register

器件型号:AFE7444EVM

您好,

我正在尝试根据 AFE 编程指南中的表19在 AFE7444EVM 中启用 AGC。

1.我无法对 寄存器0x5423、0x5424和0x5425进行写操作。  当我读取它显示错误值时。

2.能否在 任何寄存器而不是引脚上获取 Peacdetector 值。

请在这方面为我们提供支持。

此致、

Ganesh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    在 AFE7444EVM 上、我们将检查您提到的 地址0x5423、0x5424和0x5425的寄存器写入/读取。 我假设您 在尝试 读取寄存器时选择了 AGC 页面。 我们将就此向您返回。

    2.峰值检测器输出只能从 GPIO 引脚读取。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    我认为表19中的 Regiser 地址错误、我检查了寄存器指南  

    而是在表19中  

    例如5422实际上是5442 类似5423是5443、5424是5444。

    同样、5432为5452、5433为5553、5434为5454。  

    编程指南中的错误。  

    即使这样、我也无法看到 GPIO 引脚上的输出。

    请确认相同。

    此致、

    Ganesh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    是的。 我们看到同样的结果。 《编程人员指南》中的寄存器地址不起作用。 这些看起来不正确

    我将在内部进行检查 、并尝试查找经过验证的 AGC 脚本。   

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    您是否可以获得任何问题解决方案?

    此致、

    Ganesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    我们仍在等待解决方案。 如果无法实现、请告知我们。

    相关信息。

    Ganesh Singh