This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:使用 Latte 进行 AFE7920EVM 和 TSW14J56revE 启动

Guru**** 2481775 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/951514/afe7920evm-afe7920evm-and-tsw14j56reve-bringup-using-latte

器件型号:AFE7920EVM

大家好、  

我正在尝试按照 AFE7920EVM 用户指南(sba338)的第4节开始自动配置 AFE7920EVM 和 TSW14J56EVM。 在将电路板连接到 HSDC 专业版并继续在 Latte 上运行脚本后、有人提到需要两个错误以及处理这些错误的步骤。 但是、我会得到大约14个错误来代替同一节中提到的2个错误。 我在此帖子中共享运行 AFE79XXEVM_TSW14J56_Mode1.py 的日志文件。

e2e.ti.com/.../latte_5F00_log_5F00_afe79xx_5F00_tsw14j56revD_5F00_expl_5F00_error.txt

有人能否建议可以采取哪些措施来观察基本设置?

提前感谢、

-Chan100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chan100、

    从日志文件中、我看到初始 AFE 回读正确且内部 PLL 锁定。 然后、在配置过程中、您会遇到 macro_ready 错误。 当连接到 AFE EVM 的电源无法提供所需的电流或电压降至5V 以下时、通常会发生这种情况。 请尝试使用用于 AFE 的6V、5A 电源。  

    同时从安全文件夹下载最新版本的 Latte。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我尝试了您的建议。 我们仍在观察大约20个错误、而不是预期的2个错误。 以下是观察结果和新日志文件。

    1)对于 AFE、在6V 和5A 时、我们观察到流耗为3A。

    2)在 TSW14J56EVM 上、

    MEM_FAIL LED 变为高电平(D8)

    RX CLK LED 闪烁(D4)

    RX SYNS~和 TX SYNS~变为高电平(D3和 D1)

    开-关滑动开关左侧的蓝色 LED 阵列、关闭并启动、就像执行复位一样

    此外、当我们运行 AFE79xx_TSW14J56_Mode1.py 时、我们会看到 RAM 使用量高达5.7GB。 我们确信只有 Latte 和 HSDC pro 在 PC 上运行。 我们对这种情况的发生原因很好奇、如果您能告诉我们一些相关信息、那将会很好。 此外、当被告知替换 python 文件中的 TSW14J56序列号时、我想是通过省略 HSDC 专业版检测到的连接到电路板的-tSW14J56revD 来实现的。 您能否确认情况是否如此?

    e2e.ti.com/.../latte_5F00_log_5F00_afe79xx_5F00_tsw14j56revD_5F00_expl_5F00_error_5F00_6V_5F00_5A.txt

    您能建议我们如何继续吗?

    提前感谢、

    -Chan100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chan100、

    Latte 日志 现在未显示 macro_ready 错误。 但 DAC 侧 JESD 链路不会出现。 您能否尝试在 ADC 选项卡中捕获并查看 ADC 链路是否已启动?

    我怀疑 Latte 无法自动对 HSDC Pro 进行编程。 您可以尝试 AFE79xxEVM 手动配置、如用户指南的第6节所示。  

    请尝试为 TSW14J56使用6V、5A 电源。  

    在中、序列号应编程为:hsdcparam.Boardsno="T805FDCh"

    您能否检查任务管理器并查看哪个程序正在使用大部分 RAM? 我没有看到我的 PC 上的 Latte 或 HSDC Pro 使用了大量 RAM、  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    在尝试手动配置 AFE79XXEVM 时、在为两个器件上电后、我遵循了 AFE79XXEVM 用户指南中的第7.1和7.2节、并执行了以下操作。

    我尝试使用文档中的设置发送 DAC 模式。 但是、我看到 TSW14J56EVM 上的 D2未如文档中所述亮起。 相反、LED TX SYNS~(D1)和 RX SYNS~(D3)以及 MEM FAIL~(D8) LED 亮起。

    关于在 ADC 选项卡中捕获、我认为 AFE79XXEVM 发送任何内容都不正确? 您能指导我如何做到这一点吗?

    我检查了任务管理器流程、列表中的最后一个是 Latte、使用大约1.8 GB、然后是 HSDC pro (400 MB)。

    您能否建议如何继续?

    提前感谢、

    -Chan100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    因此、我在您的帖子中看到了您提到使用具有6V 和5A 的 TSW14J56EVM 的情况。 我只是注意到了这一点、并执行了同样的操作。 如 pdf 中所述、我能够自动配置 AFE79xxEVM 和 TSW14J56EVM。

    我们尝试为 AFE79xxEVM 的 ADC 提供信号形式信号发生器。 我们做了两次。 分别为2650 MHz 和2550 MHz。 我们观察到,前者的光谱很整齐,但后者的光谱不大。 以下是在 HSDC 专业 ADC 采集中观察到的光谱。

    对于2650 MHz:



    对于2550MHz:


    您能不能提出这样的理由?

    提前感谢、

    -Chan100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chan100、

    在2650Mhz 输入情况下、基频为-0.12dBFS。 这非常接近 ADC 的满量程。 请检查-3dBFS 信号以开始。  

    在 2650Mhz 输入情况下、基波高于0dBFs (0.319dBFs)。 随着 ADC 饱和、输出 FFT 具有高杂散。 将输入振幅减小~3.5dB

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    为了清楚起见、我认为您是指

    -0.12dBFS:2650 MHz

    0.319dBFS:2550 MHz

    感谢您的建议。 我们尝试了相同频率的信号、并降低了您建议的功率级别。 我们能够观察到两个信号的整洁光谱。

    但是、我们之前(我之前的帖子)为2550MHz 和2650MHz 音调馈送了相同的功率级别信号。 在2550MHz 的情况下、为什么压缩点这么低? 根据我的理解、应在较大范围内观察到这个较低的压缩点。 为什么在100MHz 的范围内会发生这种情况(可以看到2550MHz 杂散、而在2650MHz 频谱上是正常的)?

    请您说明原因吗?

    提前感谢、

    -Chan100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chan100、

    "为了清楚起见、我认为您是指

    -0.12dBFS:2650 MHz

    0.319dBFS:2550MHz"

    Vijay:是的。 这就是我的意思。  

    数据表中2.6GHz 频带的 RX 增益平坦度图:

    从该图中可以看到、2550和2650MHz 之间的典型满量程差为~0.3dB (对于 Rx C)。 因此、您的结果与预期结果不远。  

    此致、

    Vijay