我正在寻找60GHz 的单通道发射和接收器毫米波雷达模块77GHz。 我有兴趣将 TI 雷达模块用作步频(SF) CW 雷达。 很明显、它们在连续扫描的情况下作为 FMCW 运行、但它们是否可以在步进频率模式下运行? 在步进频率(SF)模式下、雷达的频率以离散步长进行更改。 在每个步骤中、雷达都具有固定频率、系统稳定时间短。 然后、在移至下一个频率之前、对相位和振幅进行测量(或根据需要进行 I & Q)。 但是、要将系统用作 SFCW 雷达、始终到 ADC 的信号路径必须进行直流耦合。 在标准 FMCW 系统中、通常使用交流耦合。 那么、您要问的问题是、它们是否可以用作具有直流信号耦合到 ADC 的 SFCW 雷达? 非常感谢、Neil Salmon