This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用毫米波雷达模块。

Guru**** 2477285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/951320/usage-of-millimetre-wave-radar-modules

我正在寻找60GHz 的单通道发射和接收器毫米波雷达模块77GHz。 我有兴趣将 TI 雷达模块用作步频(SF) CW 雷达。 很明显、它们在连续扫描的情况下作为 FMCW 运行、但它们是否可以在步进频率模式下运行? 在步进频率(SF)模式下、雷达的频率以离散步长进行更改。 在每个步骤中、雷达都具有固定频率、系统稳定时间短。 然后、在移至下一个频率之前、对相位和振幅进行测量(或根据需要进行 I & Q)。 但是、要将系统用作 SFCW 雷达、始终到 ADC 的信号路径必须进行直流耦合。 在标准 FMCW 系统中、通常使用交流耦合。 那么、您要问的问题是、它们是否可以用作具有直流信号耦合到 ADC 的 SFCW 雷达? 非常感谢、Neil Salmon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TI 的毫米波传感器基于器件数据表中的指定功能、适用于 FMCW 应用。

    您可能希望尝试并执行一系列具有0个触发值的连续线性调频脉冲、以实现足够相似的效果、但提供的器件基带处理和示例仅基于 FMCW。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    TI 雷达模块是否具有辐射测量功能? 我正在尝试访问 TI 模块的最大可用性。 因此、产生的问题是、您能否关闭发送器、或将发射功率降低到非常低的水平、以便测量环境中的辐射发射。 为此、您需要将射频或 IF 增益提高到相当高的水平、以测量此发射。 这是否可以通过 TI 模块实现。

    我之所以提出这一问题、是因为在某些使用模式下、对物体进行有源测量、然后对物体进行无源或辐射测量是一种很有吸引力的做法。

    非常感谢、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当前的器件系列能够 关闭发送器,但接收器侧的其余信号链处理是为 FMCW 处理而创建的。

    请查看器件数据表、了解信号链图。

    这些器件不适用于您提到的用例场景。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Neil