This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:JESD 链路和串行器/解串器测试模式

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/950433/dac38rf80-jesd-link-up-and-serdes-test-pattern

器件型号:DAC38RF80

尊敬的 TI:

我在88210 (2 TX)模式下使用 dac38rf80,在我们的定制 PCB 上使用 x24插值。

1.同步信号不切换。 在复位 DAC JESD 内核后、它保持为0。
2.读取报警后
   a)我正在获取0x64到 0x6b 为0x0
   B) 0x5有时是0x138,有时是0x28。 它是否始终与 SYNC 信号相关、始终为0。
3.我尝试了 k28.5和 D21.5测试并读取了上述警报、现在0x64至0x6b 的状态是0x0100 如何解决此警报。 此警报是否为测试提供正确的状态。
4.我想在串行器/解串器上尝试 PRBS 测试。  此 PRBS 数据是否 将采用8b/10b 编码?



DAC 配置:-

input_clk:- 300MHz
使用片上 PLL
DAC 时钟频率:- 9000MHZ
双路 DAC
每个 DAC 2个 IQ 对
每个 DAC 具有4条串行器/解串器通道
内插 x24
串行器/解串器速率7.5gbps
SYSCREF 频率6.25MHZ
K = 30

我已附上我正在使用的配置、另请澄清它们是否适用于此模式。

e2e.ti.com/.../dac_5F00_configuration.csve2e.ti.com/.../dac_5F00_jesd_5F00_reset.csv

我们非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    我正在查看您的配置文件、并将在明天通过任何可能的修复程序返回给您。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    以下是一些您可以尝试的故障排除技巧以及有关 PRBS 测试的更多信息。

    e2e.ti.com/.../3632.Board-trouble_2D00_shooting-tips.docx

    e2e.ti.com/.../PRBS-App-Note.pdf

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      感谢您的早期响应。 我已经完成了 PRBS 应用手册、但它没有回答我的问题。

    1. 此 PRBS 数据将采用8b/10b 编码,还是不采用?

    在应用手册第1.5节中、CustomSetup 的 PRBSRegisterWritesTM 与 DAC38RF80的寄存器映射不匹配。

    David 对报警状态和配置有什么意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    PRBS 数据将不会进行8b/10b 编码。  

    查看配置文件后、似乎没有任何错误。 我将其与我的文件进行了比较、它们几乎是相同的。

    应用手册中的寄存器应匹配。 我检查了其中的几个、它们出现在 GUI 的寄存器中。 您看到的某个不匹配的特定问题吗?

    此致、

    David