尊敬的 TI:
我在88210 (2 TX)模式下使用 dac38rf80,在我们的定制 PCB 上使用 x24插值。
1.同步信号不切换。 在复位 DAC JESD 内核后、它保持为0。
2.读取报警后
a)我正在获取0x64到 0x6b 为0x0
B) 0x5有时是0x138,有时是0x28。 它是否始终与 SYNC 信号相关、始终为0。
3.我尝试了 k28.5和 D21.5测试并读取了上述警报、现在0x64至0x6b 的状态是0x0100 如何解决此警报。 此警报是否为测试提供正确的状态。
4.我想在串行器/解串器上尝试 PRBS 测试。 此 PRBS 数据是否 将采用8b/10b 编码?
DAC 配置:-
input_clk:- 300MHz
使用片上 PLL
DAC 时钟频率:- 9000MHZ
双路 DAC
每个 DAC 2个 IQ 对
每个 DAC 具有4条串行器/解串器通道
内插 x24
串行器/解串器速率7.5gbps
SYSCREF 频率6.25MHZ
K = 30
我已附上我正在使用的配置、另请澄清它们是否适用于此模式。
e2e.ti.com/.../dac_5F00_configuration.csve2e.ti.com/.../dac_5F00_jesd_5F00_reset.csv
我们非常感谢您的任何帮助。