This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV225:θJA μ_value

Guru**** 2482025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/950995/lmv225-ja_value

器件型号:LMV225

您好、先生、

 我们是否可以知道 θJA 的值?

如果 Tj 为150度,TA 为25度,电源支持为3.3V,IDD 为8mA,那么 PD 为0.0264瓦?

计算结果是否如此?

示例:

150=(θJA * PD)+ 25、 θJA 是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

     θ-JA 的值为90.9°C/W

    您使用的公式正确:θ-JA=(Tj–Ta)/功率

    此致、

    David