请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV225 您好、先生、
我们是否可以知道 θJA 的值?
如果 Tj 为150度,TA 为25度,电源支持为3.3V,IDD 为8mA,那么 PD 为0.0264瓦?
计算结果是否如此?
示例:
150=(θJA * PD)+ 25、 θJA 是?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我们是否可以知道 θJA 的值?
如果 Tj 为150度,TA 为25度,电源支持为3.3V,IDD 为8mA,那么 PD 为0.0264瓦?
计算结果是否如此?
示例:
150=(θJA * PD)+ 25、 θJA 是?