This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:VDDAVCO18规范

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/945795/dac38rf89-vddavco18-specification

器件型号:DAC38RF89

大家好、

我的客户希望将 VDDAVCO18偏置为与1.8V 稍有不同的电压、但电压范围为1.71V-1.89V。 是否可以这样做?

此外、如何估算 VDDAVCO18的流耗? 电流的典型值和最大值是多少?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    1.是的、这没问题。 只要 VDDAVCO18处于电压规格范围内、

    2.必须检查并返回给您。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    对于 VDDAVCO18电流、

    对于6GHz PLL、它大约为20mA

    对于9GHz PLL、它大约为40mA

    对于 PLL 关闭、它接近于0A