请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38RF89 大家好、
我的客户希望将 VDDAVCO18偏置为与1.8V 稍有不同的电压、但电压范围为1.71V-1.89V。 是否可以这样做?
此外、如何估算 VDDAVCO18的流耗? 电流的典型值和最大值是多少?
此致、
Itoh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望将 VDDAVCO18偏置为与1.8V 稍有不同的电压、但电压范围为1.71V-1.89V。 是否可以这样做?
此外、如何估算 VDDAVCO18的流耗? 电流的典型值和最大值是多少?
此致、
Itoh