This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:锁定检测

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1158164/lmx8410l-lock-in-detection

器件型号:LMX8410L
主题中讨论的其他器件: LMX2594

您好!  

我想对 LMX8410L 的整个范围(4.0-10.0GHz)执行锁定检测*。 由于 LMX8410L 中没有斜坡功能 ,因此我只需更改 PLL 参数(N +num/DEN)并等待锁定检测,就能创建斜坡,但在扫描过程中有许多随机相移。 我尝试通过直接(强制) VCO 控制来实现这一点、但结果是相同的。 然后、我找到了该主题:

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1131952/lmx8410l-lo-output-sync-to-the-mixer/4217903

那么、我使用这些寄存器进行了播放。 具有同步功能的部件对我不起作用、但 LO 设置(R46和 R80)减少了扫描期间的大部分随机相移。 我想、这个问题可能与合成器和混频器之间的不同趋稳时间有关。  

这些寄存器中是否有任何其他位值得尝试更改? 在我的项目中一定不能有任何相位变化(与频率无关)、否则 我的项目 将是无用的。

*锁定检测测试:LO 输出 连接到射频输入(LO 频率=混频器频率)

此致
Jedrzej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jedrzej、

    我们明天会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jedrzej、

    如果您扫描内部 LO 频率并看到相位跳变、这是正常现象、因为每当我们更改 VCO 频率时、都需要进行 VCO 校准。 您可以在 SNAA336中看到 VCO 校准期间 VCO 频率如何跳变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、
    我知道、该相位严格取决于频率、但这不是我尝试消除的效果。 我知道、校准阶段可能会随机变化。 根据我的正确理解、校准期间可将输出静音(R0_OUT_MUTE)。

    这些是我的调试应用程序的屏幕截图(从 ADC 收集数据并绘制具有 atan2函数的相位图):

    这就是我需要的: (这里:3.75-7.5GHz 频率扫描期间的相位变化、几乎完美的锯齿)

    THIS IS WHAT I NEED

    这就是我使用 LMX8410L 时得到的结果:  (这里:3.75-7.5GHz 频率扫描期间的相位变化、该相位确实有问题)

    THIS IS WHAT I GET WITH LMX8410L

    当我写入"随机相位跳变"时、我的意思是上面的效果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、  
    可以帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jedrzej、

    您是如何扫描频率的? 如果涉及 VCO 校准、您是否可以尝试设置 VCO_CSLSTART_CLO = 1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、
    我在我的问题中描述了此过程:
    "我设法通过更改 PLL 参数(N +num/DEN)并等待锁定检测来创建斜坡、但在扫描期间有许多随机相移。 我尝试通过直接(强制) VCO 控制来实现这一点、但结果是一样的。"

    澄清:
    I start 为3.75GHz、具有 DIV2模式(N=75、num=0、den=1000)、
    2.开始频率校准
    3.等待锁定检测信号。
    4.增加 num (num ++)。 如果 num=999 => N++、num=0;
    5.如果 N =150 =>停止、则转至(2)

    我使用部分辅助功能(LMX2594文档)进行了另一次尝试-问题仍然存在。  

    上面显示的扫描是在 VCO_CSLSSTART_CLO = 1时完成的。 当 VCO_CSLSTART_CLO = 0时、相位图看起来更糟。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jedrzej、

    您能否在扫描频率时读回 R110、R111和 R112? 也就是说、

    1.我以3.75GHz 开始、DIV2模式(N=75、num=0、DEN=1000)、 VCO_CSLSTART_CLO = 1

    1.5编程 RESET_PLL = 1 (将所有寄存器复位为其芯片默认值)
    2. I START 频率校准(对所有寄存器进行编程)
    3.等待锁定检测信号。

    3.5.读回 Rb_VCO_SEL;Rb_VCO_CAPCTRL;Rb_VCO_DACISET
    4.增加 num (num ++)。 如果 num=999 => N++、num=0;

    4.5在 num 增加150次后(即 VCO 频率增加15MHz)、转至(3.5)
    5.如果 N =150 =>停止、则转至(2)

    我对 VCO1进行了快速测试、您应该得到如下所示的结果。  在这里、在切换到 VCO2之前、CAPCTRL 已经结束。 此测试的目的是验证您是否在所有频率下获得平滑的 VCO 转换。

    VCO 频率 VCO_SEL CAPCTRL DACISET
    7500 1 143. 277.
    7515. 1 140 274.
    7530. 1 138. 272.
    7545. 1 136. 272.
    1 8. 233
    1 7. 233
    1 5. 233
    1 4. 233
    1 2. 233
    2. 162. 344.
    2. 156. 340
    2. 154. 339.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:
    我花了一段时间、但我成功地收集了数据。 我刚刚在代码中添加了功能、以便在系统运行时收集数据。

    我 对 SPI 接口有如下看法:
    当我以50MHz 使用 SPI 接口时、LMX 返回锁定检测状态为"0"、有时为"1"或"3"、但不为"2"(其他寄存器也返回损坏的数据)。  为了从 LMX8410读取适当的值、我必须将 SPI 时钟频率降低至27MHz。 电路板上的 SPI 布线长度不超过75mm。

    澄清:
    当我接收 LD 信号时、我发送帧以将 MUXOUT 更改为读取。 然后我读取所选的寄存器。  
    2.我还包括了 LD 状态以验证是否有"2"值以确保 VCO 正确锁定且器件正常工作。
    3.我每10MHz 保存一次状态(下表)。

    如果需要、我可以共享 Excel 文件(我在此处未看到包含文件的选项)。

    此致
    Jedrzej

    频率 锁定检测 VCO_SEL DACISET CAPCTRL
    7500 2. 1 162. 251.
    7510. 2. 1 161. 255.
    7520. 2. 1 157. 253.
    7530. 2. 1 156. 253.
    7540. 2. 1 154. 254.
    7550. 2. 1 152. 255.
    7560. 2. 1 150 256
    7570 2. 1 149. 256
    7580 2. 1 147. 256
    7590 2. 1 146. 256
    7600 2. 1 144. 258.
    7610. 2. 1 141. 255.
    7620. 2. 1 139. 255.
    7630. 2. 1 138. 256
    7640. 2. 1 136. 256
    7650 2. 1 134. 256
    7660 2. 1 133. 256
    7670 2. 1 131. 257.
    7680 2. 1 130 257.
    769 2. 1 128 258.
    7700 2. 1 125. 255.
    7710. 2. 1 124. 255.
    7720. 2. 1 122. 255.
    7730. 2. 1 121. 255.
    7740. 2. 1 119 256
    7750. 2. 1 118 256
    7760. 2. 1 116 256
    7770 2. 1 115 256
    7780 2. 1 113 257.
    7790 2. 1 111. 253.
    7800 2. 1 109. 253.
    7810. 2. 1 108. 254.
    7820. 2. 1 106. 253.
    7830. 2. 1 105. 254.
    7840. 2. 1 105. 254.
    7850. 2. 1 102. 254.
    7860. 2. 1 100 255.
    7870 2. 1 99 255.
    7880 2. 1 98 255.
    7890 2. 1 96 256
    7900 2. 1 94 251.
    7910. 2. 1 92 251.
    7920. 2. 1 91. 251.
    7930 2. 1 90 250
    7940 2. 1 88 251.
    7950 2. 1 87 251.
    7960 2. 1 86 251.
    7970 2. 1 84 251.
    7980 2. 1 83. 252.
    7990 2. 1 82. 252.
    8000 2. 1 80 252.
    8010. 2. 1 78 246.
    8020. 2. 1 77 247.
    8030. 2. 1 76. 247.
    8040. 2. 1 74. 246.
    8050 2. 1 73. 246.
    8060. 2. 1 73. 246.
    8070 2. 1 70 247.
    8080 2. 1 69 247.
    8090 2. 1 68 247.
    8100 2. 1 66 247.
    8110 2. 1 65 247.
    8120 2. 1 65 247.
    8130 2. 1 62. 242.
    8140 2. 1 61. 241.
    8150 2. 1 60 242.
    8160 2. 1 58. 241.
    8170 2. 1 57. 241.
    8180 2. 1 56. 241.
    8190 2. 1 55 242.
    8200 2. 1 53. 242.
    8210. 2. 1 52. 242.
    8220. 2. 1 51. 242.
    8230 2. 1 50 242.
    8240 2. 1 48 242.
    8250 2. 1 49 242.
    8260 2. 1 46. 236
    8270 2. 1 45. 236
    8280 2. 1 44. 236
    8290 2. 1 42. 236
    8300 2. 1 41. 236
    8310. 2. 1 40 236
    8320 2. 1 39. 236
    8330 2. 1 38. 236
    8340 2. 1 36. 236
    8350 2. 1 35. 236
    8360 2. 1 34 236
    8370 2. 1 33. 236
    8380 2. 1 33. 236
    8390 2. 1 31. 230
    8400 2. 1 30 231.
    8410 2. 1 28. 230
    8420 2. 1 27. 230
    8430 2. 1 26 230
    8440 2. 1 25 230
    8450 2. 1 25 230
    8460 2. 1 23 230
    8470 2. 1 22. 230
    8480 2. 1 20. 230
    8490 2. 1 19. 230
    8500 2. 1 18 230
    8510. 2. 1 17. 230
    8520. 2. 1 16. 230
    8530 2. 1 17. 230
    8540. 2. 1 14. 225
    8550. 2. 1 13. 224.
    8560. 2. 1 12. 225
    8570 2. 1 11. 224.
    8580 2. 1 10. 224.
    8590 2. 1 9. 224.
    8600 2. 1 9. 225
    8610. 2. 1 6. 224.
    8620. 2. 1 5. 224.
    8630. 2. 1 4. 224.
    8640. 2. 1 3. 224.
    8650. 2. 1 2. 223.
    8660. 2. 1 1 224.
    8670 2. 2. 166. 348
    8680 2. 2. 164. 348
    8690 2. 2. 163. 348
    8700 2. 2. 162. 348
    8710. 2. 2. 160 348
    8720. 2. 2. 156. 344.
    8730 2. 2. 154. 343
    8740. 2. 2. 153. 342
    8750. 2. 2. 153. 343
    8760 2. 2. 150 343
    8770 2. 2. 149. 342
    8780 2. 2. 147. 343
    8790 2. 2. 146. 342
    8800 2. 2. 145. 342
    8810. 2. 2. 140 337.
    8820. 2. 2. 139. 336.
    8830 2. 2. 138. 336.
    8840 2. 2. 136. 336.
    8850 2. 2. 135. 336.
    8860 2. 2. 134. 335.
    8870 2. 2. 132. 335.
    8880 2. 2. 131. 336.
    8890 2. 2. 130 336.
    8900 2. 2. 128 336.
    8910. 2. 2. 125. 328.
    8920. 2. 2. 124. 329.
    8930 2. 2. 122. 328.
    8940 2. 2. 121. 328.
    8950 2. 2. 120 328.
    8960 2. 2. 118 327
    8970 2. 2. 117 327
    8980 2. 2. 116 327
    8990 2. 2. 115 327
    9000 2. 2. 114 326
    9010. 2. 2. 112 327
    9020. 2. 2. 109. 318
    9030. 2. 2. 108. 319.
    9040. 2. 2. 107. 318
    9050. 2. 2. 106. 318
    9060. 2. 2. 104. 317.
    9070 2. 2. 103. 317.
    9080 2. 2. 102. 317.
    9090 2. 2. 100 317.
    9100 2. 2. 100 316
    9110 2. 2. 98 316
    9120 2. 2. 97 316
    9130 2. 2. 94 308
    9140 2. 2. 93 308
    9150 2. 2. 92 308
    9160 2. 2. 91. 306.
    9170 2. 2. 90 307.
    9180 2. 2. 88 306.
    9190 2. 2. 87 305.
    9200 2. 2. 86 306.
    9210. 2. 2. 85. 305.
    9220 2. 2. 84 305.
    9230 2. 2. 83. 305.
    9240 2. 2. 81. 304.
    9250 2. 2. 80 304.
    9260 2. 2. 78 296.
    9270 2. 2. 77 295.
    9280 2. 2. 76. 294.
    9990 2. 2. 75 294.
    9300 2. 2. 74. 294.
    9310. 2. 2. 72. 293
    9320 2. 2. 73. 294.
    9330 2. 2. 70 293
    9340 2. 2. 69 293
    9350 2. 2. 68 292.
    9360 2. 2. 67 292.
    9370 2. 2. 66 292.
    9380 2. 2. 65 292.
    9390 2. 2. 63. 282.
    9400 2. 2. 62. 282.
    9410 2. 2. 61. 281.
    9420 2. 2. 60 281.
    9430 2. 2. 58. 280
    9440 2. 2. 58. 281.
    9450 2. 2. 56. 279.
    9460 2. 2. 57. 280
    9470 2. 2. 54 279.
    9480 2. 2. 53. 278.
    9490 2. 2. 52. 278.
    9500 2. 2. 51. 278.
    9510. 2. 2. 50 277.
    9520. 2. 2. 49 277.
    9530 2. 2. 49 278.
    9540 2. 2. 47. 269.
    9550. 2. 2. 46. 268.
    9560 2. 2. 44. 268.
    9570 2. 2. 45. 267
    9580 2. 2. 42. 267
    9590 2. 2. 42. 266
    9600 2. 2. 40 266
    9610. 2. 2. 41. 266
    9620. 2. 2. 38. 264
    9630 2. 2. 37. 264
    9640 2. 2. 36. 264
    9650 2. 2. 37. 264
    9660 2. 2. 34 263.
    9670 2. 2. 33. 262.
    9680 2. 2. 32 263.
    9690 2. 2. 33. 262.
    9700 2. 2. 30 255.
    9710. 2. 2. 29. 254.
    9720. 2. 2. 28. 254.
    9730 2. 2. 29. 254.
    9740. 2. 2. 26 253.
    9750. 2. 2. 25 253.
    9760. 2. 2. 24 252.
    9770 2. 2. 25 252.
    9780 2. 2. 22. 251.
    9790 2. 2. 22. 251.
    9800 2. 2. 20. 250
    9810. 2. 2. 21. 251.
    9820. 2. 2. 18 250
    9830. 2. 2. 18 250
    9840. 2. 2. 16. 249.
    9850. 2. 2. 17. 249.
    9860. 2. 2. 17. 249.
    9870 2. 2. 14. 241.
    9880 2. 2. 13. 240
    9890 2. 2. 12. 240
    9900 2. 2. 12. 240
    9910 2. 2. 10. 239.
    9920. 2. 2. 10. 239.
    9930. 2. 2. 9. 238
    9940. 2. 2. 9. 238
    9950. 2. 2. 7. 237
    9960 2. 2. 7. 237
    9970 2. 2. 5. 236
    9980 2. 2. 4. 236
    9990 2. 2. 3. 235
    10000 2. 2. 2. 235
    10010. 2. 2. 1 2334
    10020. 2. 3. 134. 318
    10030. 2. 3. 133. 317.
    10040. 2. 3. 131. 317.
    10050. 2. 3. 130 317.
    10060. 2. 3. 128 317.
    10070 2. 3. 124. 311.
    10080 2. 3. 123. 310
    10090 2. 3. 122. 310
    10100 2. 3. 120 309.
    10110 2. 3. 119 309.
    10120 2. 3. 117 308
    10130 2. 3. 116 308
    10140 2. 3. 115 308
    10150 2. 3. 113 308
    10160 2. 3. 110 301.
    10170 2. 3. 108. 300
    10180 2. 3. 107. 300
    10190 2. 3. 106. 299
    10200 2. 3. 104. 298.
    10210 2. 3. 103. 298.
    10220 2. 3. 102. 298.
    10230 2. 3. 100 297.
    10240 2. 3. 99 297.
    10250 2. 3. 98 297.
    10260 2. 3. 96 296.
    10270 2. 3. 93 289
    10280 2. 3. 92 289
    10290 2. 3. 90 287.
    10300 2. 3. 89 287.
    10310 2. 3. 88 287.
    10320 2. 3. 86 286.
    10330 2. 3. 85. 285.
    10340 2. 3. 84 285.
    10350 2. 3. 83. 284.
    10360 2. 3. 81. 284.
    10370 2. 3. 80 283.
    10380 2. 3. 77 276.
    10390 2. 3. 76. 276.
    10400 2. 3. 75 275.
    10410 2. 3. 74. 275.
    10420 2. 3. 72. 274.
    10430 2. 3. 71. 273.
    10440 2. 3. 70 273.
    10450 2. 3. 69 272.
    10460 2. 3. 68 272.
    10470 2. 3. 66 271.
    10480 2. 3. 65 271.
    104990 2. 3. 63. 264
    10500 2. 3. 62. 263.
    10510. 2. 3. 60 262.
    10520. 2. 3. 59. 261.
    10530 2. 3. 58. 261.
    10540 2. 3. 56. 260
    10550 2. 3. 57. 260
    10560 2. 3. 54 259.
    10570 2. 3. 53. 258.
    10580 2. 3. 53. 258.
    10590 2. 3. 50 257.
    10600 2. 3. 49 257.
    10610. 2. 3. 48 256
    10620 2. 3. 46. 250
    10630 2. 3. 45. 249.
    10640 2. 3. 44. 249.
    10650 2. 3. 43. 248.
    10660 2. 3. 42. 247.
    10670 2. 3. 40 246.
    10680 2. 3. 39. 246.
    10690 2. 3. 38. 245.
    10700 2. 3. 37. 245.
    10710. 2. 3. 36. 244.
    10720 2. 3. 34 243.
    10730 2. 3. 33. 243.
    10740 2. 3. 32 242.
    10750 2. 3. 31. 235
    10760 2. 3. 29. 235
    10770 2. 3. 28. 2334
    10780 2. 3. 27. 233
    10790 2. 3. 26 233
    10800 2. 3. 25 232
    10810. 2. 3. 25 232
    10820 2. 3. 23 231.
    10830 2. 3. 22. 230
    10840 2. 3. 20. 229
    10850 2. 3. 19. 228
    10860 2. 3. 18 227
    10870 2. 3. 17. 227
    10880 2. 3. 16. 227
    108990 2. 3. 15. 220
    10900 2. 3. 14. 220
    10910. 2. 3. 13. 219.
    10920. 2. 3. 12. 219.
    10930 2. 3. 10. 217.
    10940 2. 3. 9. 217.
    10950 2. 3. 8. 216
    10960 2. 3. 9. 217.
    10970 2. 3. 6. 214.
    10980 2. 3. 5. 214.
    10990 2. 3. 4. 213.
    11000 2. 3. 3. 212
    11010. 2. 3. 2. 212
    11020. 2. 3. 1 211
    11030. 2. 4. 120 363.
    11040. 2. 4. 119 362.
    11050. 2. 4. 117 360度
    11060. 2. 4. 116 359
    11070 2. 4. 115 359
    11080 2. 4. 114 359
    11090 2. 4. 113 359
    11100 2. 4. 108. 352.
    11110 2. 4. 107. 351
    11120 2. 4. 106. 351
    11130 2. 4. 105. 350
    11140 2. 4. 104. 350
    11150 2. 4. 102. 348
    11160 2. 4. 101. 347
    11170 2. 4. 100 347
    11180 2. 4. 99 346
    11190 2. 4. 98 346
    11200 2. 4. 97 345
    11210. 2. 4. 93 338.
    11220. 2. 4. 92 338.
    11230. 2. 4. 91. 336.
    11240. 2. 4. 90 336.
    11250 2. 4. 88 335.
    11260. 2. 4. 87 3334
    11270 2. 4. 86 333.
    11280 2. 4. 85. 332.
    11290 2. 4. 84 332.
    11300 2. 4. 83. 331.
    11310. 2. 4. 82. 331.
    11320. 2. 4. 81. 330
    11330. 2. 4. 77 322
    11340. 2. 4. 76. 322
    11350. 2. 4. 75 321.
    11360. 2. 4. 74. 320
    11370 2. 4. 73. 319.
    11380 2. 4. 73. 319.
    11390 2. 4. 71. 318
    11400 2. 4. 70 317.
    11410. 2. 4. 69 316
    11420. 2. 4. 68 316
    11430. 2. 4. 66 314.
    11440. 2. 4. 66 314.
    11450. 2. 4. 64 314.
    11460. 2. 4. 62. 306.
    11470 2. 4. 60 304.
    11480 2. 4. 60 305.
    11490 2. 4. 58. 303
    11500 2. 4. 57. 302.
    11510. 2. 4. 56. 302.
    11520. 2. 4. 55 301.
    11530. 2. 4. 54 300
    11540 2. 4. 53. 300
    11550. 2. 4. 52. 299
    11560. 2. 4. 51. 298.
    11570 2. 4. 50 298.
    11580 2. 4. 49 297.
    11590 2. 4. 48 297.
    11600 2. 4. 46. 289
    11610. 2. 4. 45. 287.
    11620. 2. 4. 44. 287.
    11630 2. 4. 43. 286.
    11640. 2. 4. 41. 285.
    11650. 2. 4. 40 284.
    11660. 2. 4. 40 284.
    11670 2. 4. 38. 283.
    11680 2. 4. 38. 283.
    11690 2. 4. 37. 281.
    11700 2. 4. 36. 281.
    11710 2. 4. 35. 280
    11720. 2. 4. 34 280
    11730 2. 4. 33. 279.
    11740. 2. 4. 31. 271.
    11750. 2. 4. 30 270
    11760. 2. 4. 29. 270
    11770 2. 4. 28. 269.
    11780 2. 4. 27. 268.
    11790 2. 4. 26 268.
    11800 2. 4. 25 267
    11810. 2. 4. 25 267
    11820 2. 4. 23 265
    11830 2. 4. 22. 265
    11840 2. 4. 21. 264
    11850 2. 4. 20. 263.
    11860 2. 4. 19. 262.
    11870 2. 4. 18 262.
    11880 2. 4. 17. 261.
    11890 2. 4. 16. 261.
    11900年 2. 4. 15. 254.
    11910. 2. 4. 14. 253.
    11920 2. 4. 13. 253.
    11930 2. 4. 12. 252.
    11940. 2. 4. 11. 251.
    11950年 2. 4. 10. 251.
    11960年 2. 4. 9. 250
    11970年 2. 4. 8. 250
    1980年 2. 4. 9. 250
    11990年 2. 4. 6. 248.
    12000 2. 4. 6. 248.
    12010年 2. 4. 5. 247.
    12020. 2. 4. 4. 246.
    12030. 2. 4. 3. 246.
    12040. 2. 4. 2. 245.
    12050. 2. 4. 1 244.
    12060. 2. 5. 154. 175.
    12070 2. 5. 152. 175.
    12080 2. 5. 151. 175.
    12090 2. 5. 150 175.
    12100 2. 5. 148. 174.
    12110 2. 5. 147. 173.
    12120 2. 5. 145. 173.
    12130 2. 5. 144. 173.
    12140 2. 5. 138. 171.
    12150 2. 5. 136. 170
    12160 2. 5. 135. 170
    12170 2. 5. 134. 170
    12180 2. 5. 133. 170
    12190 2. 5. 131. 169.
    12200 2. 5. 130 169.
    12210 2. 5. 128 169.
    12220 2. 5. 122. 166.
    12230 2. 5. 121. 166.
    12240 2. 5. 120 165.
    12250 2. 5. 119 165.
    12260 2. 5. 118 165.
    12270 2. 5. 116 165.
    12280 2. 5. 115 164.
    12290 2. 5. 113 164.
    12300 2. 5. 112 164.
    12310 2. 5. 107. 160
    12320 2. 5. 105. 159.
    12330 2. 5. 104. 159.
    12340 2. 5. 103. 159.
    12350 2. 5. 102. 159.
    12360 2. 5. 100 158.
    12370 2. 5. 99 158.
    12380 2. 5. 98 158.
    12390 2. 5. 96 158.
    12400 2. 5. 91. 154.
    12410 2. 5. 90 153.
    12420 2. 5. 89 153.
    12430 2. 5. 88 153.
    12440 2. 5. 86 152.
    12450 2. 5. 85. 152.
    12460 2. 5. 84 152.
    12470 2. 5. 83. 151.
    12480 2. 5. 81. 151.
    12490 2. 5. 80 151.
    12500 2. 5. 75 146.
    12510 2. 5. 74. 146.
    12520 2. 5. 73. 146.
    12530 2. 5. 73. 146.
    12540 2. 5. 70 145.
    12550 2. 5. 69 145.
    12560 2. 5. 68 145.
    12570 2. 5. 67 145.
    12580 2. 5. 66 144.
    12590 2. 5. 64 144.
    12600 2. 5. 60 139.
    12610 2. 5. 58. 139.
    12620 2. 5. 57. 139.
    12630 2. 5. 56. 139.
    12640 2. 5. 55 138.
    12650 2. 5. 54 138.
    12660 2. 5. 53. 138.
    12670 2. 5. 52. 138.
    12680 2. 5. 50 137.
    12690 2. 5. 49 137.
    12700 2. 5. 48 137.
    12710 2. 5. 44. 132.
    12720) 2. 5. 42. 131.
    12730 2. 5. 41. 131.
    12740 2. 5. 40 131.
    12750 2. 5. 39. 131.
    12760 2. 5. 38. 130
    12770 2. 5. 36. 130
    12780 2. 5. 35. 130
    12790 2. 5. 34 129.
    12800 2. 5. 33. 129.
    12810. 2. 5. 32 129.
    12820. 2. 5. 28. 125.
    12830 2. 5. 27. 125.
    12840. 2. 5. 25 124.
    12850 2. 5. 24 124.
    12860 2. 5. 23 124.
    12870 2. 5. 22. 124.
    12880 2. 5. 21. 123.
    12890 2. 5. 20. 123.
    12900 2. 5. 19. 123.
    12910 2. 5. 18 123.
    12920. 2. 5. 17. 122.
    12930 2. 5. 13. 118
    12940 2. 5. 12. 117
    12950 2. 5. 10. 117
    12960 2. 5. 9. 117
    129770 2. 5. 8. 117
    12980 2. 5. 7. 116
    12990 2. 5. 6. 116
    13000 2. 5. 5. 116
    13010. 2. 5. 4. 116
    13020. 2. 5. 3. 115
    13030. 2. 5. 2. 115
    13040. 2. 5. 1 115
    13050. 2. 6. 165. 264
    13060. 2. 6. 163. 263.
    13070 2. 6. 162. 263.
    13080 2. 6. 160 262.
    13090 2. 6. 154. 260
    13100 2. 6. 152. 260
    13110 2. 6. 151. 259.
    13120 2. 6. 150 258.
    13130 2. 6. 148. 258.
    13140 2. 6. 147. 257.
    13150 2. 6. 146. 257.
    13160 2. 6. 145. 257.
    13170 2. 6. 138. 255.
    13180 2. 6. 137. 254.
    13190 2. 6. 137. 254.
    13200 2. 6. 134. 253.
    13210 2. 6. 133. 253.
    13220 2. 6. 132. 252.
    13230 2. 6. 131. 252.
    13240 2. 6. 129. 251.
    13250 2. 6. 128 251.
    13260 2. 6. 122. 247.
    13270 2. 6. 120 247.
    13280 2. 6. 121. 247.
    13290 2. 6. 118 245.
    13300 2. 6. 117 245.
    13310 2. 6. 116 245.
    13320 2. 6. 114 244.
    13330 2. 6. 114 244.
    13340 2. 6. 112 243.
    13350 2. 6. 106. 239.
    13360 2. 6. 105. 239.
    13370 2. 6. 104. 238
    13380 2. 6. 103. 238
    13390 2. 6. 102. 237
    13400 2. 6. 100 237
    13410 2. 6. 99 236
    13420 2. 6. 98 236
    13430 2. 6. 97 235
    13440 2. 6. 92 231.
    13450 2. 6. 90 230
    13460 2. 6. 89 229
    13470 2. 6. 88 229
    13480 2. 6. 87 229
    13490 2. 6. 86 228
    13500 2. 6. 84 227
    13510 2. 6. 83. 227
    13520 2. 6. 82. 226
    13530 2. 6. 81. 226
    13540 2. 6. 76. 220
    13550 2. 6. 75 220
    13560 2. 6. 74. 220
    13570 2. 6. 72. 219.
    13580 2. 6. 71. 218.
    135990 2. 6. 70 218.
    13600 2. 6. 69 218.
    13610 2. 6. 68 217.
    13620. 2. 6. 67 216
    13630 2. 6. 66 216
    13640 2. 6. 64 215.
    13650 2. 6. 60 210
    13660 2. 6. 58. 210
    13670 2. 6. 57. 209.
    13680 2. 6. 56. 209.
    13690 2. 6. 55 208.
    13700 2. 6. 54 207.
    13710 2. 6. 53. 207.
    13720) 2. 6. 52. 207.
    13730 2. 6. 51. 206.
    13740 2. 6. 50 206.
    13750 2. 6. 48 205.
    13760 2. 6. 44. 199
    13770 2. 6. 43. 199
    13780 2. 6. 42. 199
    13790 2. 6. 41. 198
    13800 2. 6. 41. 198
    13810 2. 6. 39. 197
    13820 2. 6. 38. 197
    13830 2. 6. 36. 195.
    13840 2. 6. 36. 196
    13850 2. 6. 34 194.
    13860 2. 6. 33. 195.
    13870 2. 6. 32 194.
    13880 2. 6. 28. 188.
    138990 2. 6. 27. 188.
    13900 2. 6. 26 187.
    13910. 2. 6. 25 186.
    13920 2. 6. 25 187.
    13930 2. 6. 23 186.
    13940 2. 6. 22. 185.
    13950 2. 6. 21. 185.
    13960 2. 6. 20. 184.
    13970 2. 6. 18 183.
    13980 2. 6. 17. 183.
    13990 2. 6. 16. 182.
    14000 2. 6. 12. 178.
    14010. 2. 6. 12. 177.
    14020. 2. 6. 10. 177.
    14030 2. 6. 9. 177.
    14040. 2. 6. 8. 176.
    14050. 2. 6. 7. 175.
    14060. 2. 6. 6. 175.
    14070 2. 6. 5. 174.
    14080 2. 6. 4. 174.
    14090 2. 6. 3. 174.
    14100 2. 6. 2. 173.
    14110 2. 6. 1 173.
    14120 2. 7. 150 314.
    14130 2. 7. 148. 314.
    14140 2. 7. 147. 314.
    14150 2. 7. 146. 314.
    14160 2. 7. 145. 314.
    14170 2. 7. 140 307.
    14180 2. 7. 138. 307.
    14190 2. 7. 137. 307.
    14200 2. 7. 137. 307.
    14210 2. 7. 134. 307.
    14220 2. 7. 133. 308
    14230 2. 7. 132. 307.
    14240 2. 7. 130 308
    14250 2. 7. 129. 308
    14260 2. 7. 128 308
    14270 2. 7. 123. 300
    14280 2. 7. 122. 300
    14290 2. 7. 121. 300
    14300 2. 7. 121. 300
    14310 2. 7. 118 300
    14320 2. 7. 117 300
    14330 2. 7. 116 300
    14340 2. 7. 114 300
    14350 2. 7. 113 300
    14360 2. 7. 112 300
    14370 2. 7. 108. 292.
    14380 2. 7. 106. 293
    14390 2. 7. 105. 293
    14400 2. 7. 104. 292.
    14410 2. 7. 103. 292.
    14420 2. 7. 102. 292.
    14430 2. 7. 100 292.
    14440 2. 7. 99 292.
    14450 2. 7. 98 292.
    14460 2. 7. 96 292.
    14470 2. 7. 93 284.
    14480 2. 7. 92 284.
    144990 2. 7. 90 284.
    14500 2. 7. 89 284.
    14510 2. 7. 88 284.
    14520 2. 7. 86 283.
    14530 2. 7. 85. 283.
    14540 2. 7. 84 284.
    14550 2. 7. 83. 283.
    14560 2. 7. 82. 283.
    14570 2. 7. 81. 283.
    14580 2. 7. 78 276.
    145990 2. 7. 76. 275.
    14600 2. 7. 75 275.
    14610 2. 7. 74. 275.
    14620 2. 7. 72. 275.
    14630 2. 7. 73. 275.
    14640 2. 7. 70 275.
    14650 2. 7. 69 275.
    14660 2. 7. 68 275.
    14670 2. 7. 67 275.
    14680 2. 7. 66 275.
    14690 2. 7. 64 275.
    14700 2. 7. 62. 267
    14710 2. 7. 60 267
    14720 2. 7. 59. 267
    14730 2. 7. 58. 267
    14740 2. 7. 57. 266
    14750 2. 7. 57. 266
    14760 2. 7. 54 267
    14770 2. 7. 53. 266
    14780 2. 7. 52. 266
    14790 2. 7. 51. 266
    14800 2. 7. 50 266
    14810 2. 7. 48 266
    14820 2. 7. 46. 258.
    14830 2. 7. 45. 259.
    14840 2. 7. 44. 258.
    14850 2. 7. 42. 258.
    14860 2. 7. 41. 258.
    14870 2. 7. 40 258.
    14880 2. 7. 39. 258.
    14990 2. 7. 38. 258.
    14900 2. 7. 37. 258.
    14910 2. 7. 36. 258.
    14920. 2. 7. 34 257.
    14930 2. 7. 33. 257.
    14940 2. 7. 32 257.
    14950 2. 7. 30 250
    14960 2. 7. 29. 251.
    14970 2. 7. 28. 251.
    14980 2. 7. 27. 251.
    14990 2. 7. 26 251.
    15000 2. 7. 24 250

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jedrzej、

    您的数据看起来不错、我不知道导致相位跳转的原因。  

    对于 SPI 问题、如果您在 MCU 和 LMX 器件之间有串联电阻器/并联电容器、请将其移除或使用较小的值。 R 和 C 形成一个低通滤波器、这就是限制 SPI 速度的原因。