This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM15851EVM:LM15851EVM 10倍抽取率

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM15851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/913665/lm15851evm-lm15851evm-decimation-by-10

器件型号:LM15851EVM
主题中讨论的其他器件:LM15851

我正在测试连接到 TSW1457J 采集板的 LM15851EVM。 它在抽取8和16时成功运行、但在抽取10时失败。 在 LM15851EVM 上、选择了10倍抽取率的 DDR。 在 HSDC Pro 中、加载了 LM15851_D10_DDR。 LM15851的运行速率为4GSPS、在 HSDC Pro 中 ADC 输出数据速率设置为400m。 频谱看起来缺少窗口化函数。 请参阅随附的图片。 有什么想法?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    模拟输入速率是多少? NCO 频率设置为什么?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我还发现 TSW14J57使用的 K 参数对于该模式是不正确的。 请将在以下位置找到的.ini 文件替换为随附的文件:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC 文件

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADC12J4000_5F00_D10_5F00_DDR.ini 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你吉姆 它现在以10的抽取率工作。