请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM15851EVM 主题中讨论的其他器件:LM15851、
我正在测试连接到 TSW1457J 采集板的 LM15851EVM。 它在抽取8和16时成功运行、但在抽取10时失败。 在 LM15851EVM 上、选择了10倍抽取率的 DDR。 在 HSDC Pro 中、加载了 LM15851_D10_DDR。 LM15851的运行速率为4GSPS、在 HSDC Pro 中 ADC 输出数据速率设置为400m。 频谱看起来缺少窗口化函数。 请参阅随附的图片。 有什么想法?