This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:ADC 电源电平不匹配/消除杂散

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1165053/afe7950evm-adc-power-level-mismatch-eliminate-spur

器件型号:AFE7950EVM

我想在 AFE7950EVB 的 RXA 上接收730MHz 0dB 信号、因此我将 rxNco0 (750)更改为如下所示。

HSDC 显示 功率低于-50的信号。

我确信 SG 和 RF 线路正常。

我应该如何解决此问题?

如果我想接收不同的频率/功率信号、应该修改哪些参数?

可以使用哪些参数 来消除杂散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高朝阳

    功率级别较低的原因是 AFE7950EVM 的 RX 和 TX 输入电路与9.5GHz 匹配、而使用的平衡-非平衡变压器的额定频率仅为4.7GHz 至12GHz。 您使用的频率750MHz 超出了这些范围。  

    为了在较低频率下获得最佳性能、需要 更改输入电路以支持750MHz、并且还需要更改平衡-非平衡变压器以覆盖此频率。

    此致、

    David Chaparro