This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM+TSW14J57启动失败

Guru**** 2811065 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, TSW14J57EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1136598/afe7950evm-afe7950evm-tsw14j57-bring-up-fail

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVMAFE7950

我按照 AFE79xx 调出视频的步骤进行操作。

执行"AFE79xx/bringup/AFE79xx_EVM_Mode2.py"时出现错误

 

是否有人知道如何解决此问题?

谢谢。

硬件:

AFE7950EVM  PCB 修订版 A DC135

TSW14J57 PCB 修订版 E

软件版本:

Latte 5.56

HSDC Pro v5.20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高朝阳

    您看到的问题可能与您使用的 Latte 版本有关。 请 确保您使用的是 AFE79xx 安全文件夹 AFE79xxEVM_GUIv1p11p6_installer 中提供的最新版本的 Latte。  

    使用最新版本的 Latte 后、您可以按照下面 PPT 中提供的说明设置 AFE7950EVM+TSW14J57EVM。

    e2e.ti.com/.../AFE7950EVM--TSW14J57.pptx

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我通过 AFE79xxEVM_GUIv1p11p6_installer.exe 安装 Latte。

    版本号 为 v5.2.3 (5.6?)

    应该可以。

    我按照 AFE7950EVM TSW14J57.pptx 上的步骤操作、但结果仍然失败。

    AFE7950EVM TSW14J57.pptx中、HSDC 版本号为 v5.29 (64位)。 但 TI 只提供

    v5.20 (修订版 W)SLWC107W.ZIP

    你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 朝阳

    AFE79xx+TSW14J57设置适用于两个版本的 HSDC Pro、因此这不是问题。  

    在 Latte 中运行脚本并在 HSDC Pro 中按"发送"后、TSW14J57上的 LED 状态是什么。

    需要检查的一点是、验证 AFE7950和 TSW14J57的电源电流限制均为5A。

    此致、

    David Chaparro   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按下步骤3中的“发送”后,LED1/3/5/6/8/9:ON,LED 2/4/7:OFF

    我得到另一个电源并以并行模式连接、电流限制正常。

    运行名为 S1_OnboardClk_RX_250m_TX_FB_500m 的脚本后。 第4步

    错误日志:

    再次在 HSDC Pro 中按 SEND 并键入 AFE.adcDacSync()后,LED D2闪烁,D3亮起,并显示错误日志,如下所示。

     在 步骤6中单击"捕获"后、消息框将显示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朝阳区

    对两个电路板编程后、您能否共享提供给两个电路板的电压和电流消耗? 您正在测试的脚本是一种常见的配置、已经过多次测试。 此外、在 AFE79xxEVM 上、LMK_LOCKED LED 是否在运行脚本后打开?

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我现在可以在 TSW14J57EVM 上运行 AFE7950EVM。

    这是 cmd 序列问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 读取有时会失败。 并且 LMK_LOCKED LED 关闭。 TWS14J57上的 RX CLK LED 也会关闭。

    如何确保每次都取得成功?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高朝阳

    要尝试的一件事是减少 FPGA 正在捕获的样本数。 FPGA 可能在进行刷式时难以采集每个通道的65536个样本。

    要降低样本数量、您可以选择顶部的"Data Capture Options"选项卡、然后选择"Capture Options"。  在打开的窗口中、您可以减少在每个通道上捕获的样本数、我建议尝试8192个样本。

    此致、

    David Chaparro