This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何控制 CC-天线-DK2校准套件的阻抗(开路-短路负载)

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1165523/how-to-control-the-impedance-of-cc-antenna-dk2-calibration-kits-open-short-load

主题中讨论的其他器件:CC-ANTENNA-DK2

CC-天线-DK2

我注意到 TIDC-CC-Antenna-DK2的设计文档中有三个校准部件、即短路、负载和开路、用于 VNA 测试校准、因此其 PCB 设计布线应严格控制阻抗。 。

查看配线信息:线宽 W=0.69mm、线间距 G=0.15mm;

然后根据堆叠信息:2层、H=1.47mm、FR-4 (4.2或4.6?)

使用阻抗计算工具进行计算、如下所示

当 FR-4的介电常数为4.2时、结果如下:

但我注意到、此版本 CC-ANTENNA-DK 的参考设计的堆叠信息和布线设计与 DK2有很大不同:

我有两个问题:
1.两个参考设计计算出的阻抗约为53。 作为 VNA 测试的校准组件、为什么不让设计更接近标准50?
2.两个参考设计的计算结果是一致的,但是什么导致两个版本之间的布线宽度和布线间隔差异? 根据一般设计、将使用 DK2布线方法、因为它占用较小的区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理想情况下、它应为50欧姆。 但是、电路板上实际测量的阻抗将与以任何方式计算出的几欧姆值不同。 此外、来自53欧姆的 VSWR 将非常接近1、因此没关系。

    2.布线间距可能会减小,以便边缘射野紧密耦合到接地层,从而减少辐射效应。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复
    1.您提到" 53欧姆的 VSWR 非常接近1"、这是测量天线的标准、我在哪里可以找到该套件测量的 S 参数?; 但我理解的是,校准件应该是更严格的标准,因为它是以后测试天线时数据精度的基础。 进行校准时需要关注的参数应为 S11的幅度和相位

    2. 是的、但我想知道的是、两个套件版本在设计时存在这两个明显差异的原因是什么? 还是使用 SMA 和印刷连接器的原因?