您好!
问题描述
当 AFE7071 RFIC 在上电和初始化后处于低温状态时、在 RFIC 充分升温之前不会发生调制、在这种情况下、调制会在无需主机处理器进一步干预的情况下自动启动。 调制开始后、RFIC 可再次冷却、而不会失去调制功能、并按预期继续工作。 即、这纯粹是一个启动问题。
当不进行调制时、只有载波泄漏出现在 RF 输出上。
从-5'C 到+7'C 的温度范围开始、电路出现问题 高于+7'C 时、似乎能够按预期可靠运行。 由于我们的热处理室的限制、未对-5'C 以下的温度进行测试。
电路说明
10MHz VCOCXO 时钟可为电路提供所有时钟。 OCXO 馈送 NB3N551 1:4时钟分配 IC、进而馈送:
- ADF4360-9合成器提供17.333MHz 的基带时钟、然后由 Si53341转换为差分信号。
- ADF4350合成器、用于在1800MHz 频段中提供射频 LO 信号。
- NB3N502可为 MCU 提供40MHz 频率。
然后、两个合成器馈入 AFE7071 RFIC。 然后使用 ADL5240对 AFE7071的射频输出进行滤波和放大。
ADF4350射频合成器电源由5V0通过两个关闭的 ADP150AUJZ-3.3 LDO 提供。 这两个器件已验证在整个温度范围内都能正常运行。
其他 IC 根据需要通过本地滤波从电路板的主3V3和1V8电源轨(ADP5052 SMPS 由 DS1090U-16+以320KHz 扩展)获取其3V3和1V8电源轨。 电源轨在整个温度范围内正常运行。
软件说明
MCU 启动、然后进入3分钟等待、同时 OCXO 频率稳定、然后对 RFIC 和 FPGA 这两个同步进行编程以生成 IQ 数据。 初始化之后、MCU 的唯一目的是针对过热关断执行环境监控。 它不会进一步与任何组件交互、大部分时间都处于休眠状态。 即电路板初始化是一次性设置和忘记方法。
调试说明
- 电路板在温度室中进行了测试。 允许电路板在通电之前达到环境温度。 通过同轴电缆在 RF Tx 输出上监控信号板、以连接到矢量信号分析器。
- 发现电路板在低温条件下出现故障。
- 已验证电源轨、复位线路和时钟。 被发现始终存在并被锁定的时钟/合成器。 电平的电流。
- 通过 ADF4350验证的射频输出功率以及通过向合成器写入寄存器更改输出功率的实验也不会影响 AFE7071调制问题、因此它不是低 LO 功耗。
- AFE7071内部存在问题、因为通过实验来冷却电路板并将其固定在那里、而通过在 RFIC 顶部应用手指来对 AFE7071局部加热、可以在手指施加后快速开始调制。 其他 IC 保持低温、采用轻量应用冷冻剂喷雾。
有什么想法吗?
谢谢你
-Tim