This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:射频放大器;微波论坛

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/919847/afe7071-rf-microwave-forum

器件型号:AFE7071

您好!

问题描述

当 AFE7071 RFIC 在上电和初始化后处于低温状态时、在 RFIC 充分升温之前不会发生调制、在这种情况下、调制会在无需主机处理器进一步干预的情况下自动启动。 调制开始后、RFIC 可再次冷却、而不会失去调制功能、并按预期继续工作。 即、这纯粹是一个启动问题。

当不进行调制时、只有载波泄漏出现在 RF 输出上。

从-5'C 到+7'C 的温度范围开始、电路出现问题 高于+7'C 时、似乎能够按预期可靠运行。 由于我们的热处理室的限制、未对-5'C 以下的温度进行测试。

电路说明

10MHz VCOCXO 时钟可为电路提供所有时钟。 OCXO 馈送 NB3N551 1:4时钟分配 IC、进而馈送:

  1. ADF4360-9合成器提供17.333MHz 的基带时钟、然后由 Si53341转换为差分信号。
  2. ADF4350合成器、用于在1800MHz 频段中提供射频 LO 信号。
  3. NB3N502可为 MCU 提供40MHz 频率。

然后、两个合成器馈入 AFE7071 RFIC。 然后使用 ADL5240对 AFE7071的射频输出进行滤波和放大。

 ADF4350射频合成器电源由5V0通过两个关闭的 ADP150AUJZ-3.3 LDO 提供。 这两个器件已验证在整个温度范围内都能正常运行。

其他 IC 根据需要通过本地滤波从电路板的主3V3和1V8电源轨(ADP5052 SMPS 由 DS1090U-16+以320KHz 扩展)获取其3V3和1V8电源轨。 电源轨在整个温度范围内正常运行。

软件说明

MCU 启动、然后进入3分钟等待、同时 OCXO 频率稳定、然后对 RFIC 和 FPGA 这两个同步进行编程以生成 IQ 数据。 初始化之后、MCU 的唯一目的是针对过热关断执行环境监控。 它不会进一步与任何组件交互、大部分时间都处于休眠状态。 即电路板初始化是一次性设置和忘记方法。

 调试说明

  • 电路板在温度室中进行了测试。 允许电路板在通电之前达到环境温度。 通过同轴电缆在 RF Tx 输出上监控信号板、以连接到矢量信号分析器。
  • 发现电路板在低温条件下出现故障。
  • 已验证电源轨、复位线路和时钟。 被发现始终存在并被锁定的时钟/合成器。 电平的电流。
  •  通过 ADF4350验证的射频输出功率以及通过向合成器写入寄存器更改输出功率的实验也不会影响 AFE7071调制问题、因此它不是低 LO 功耗。
  • AFE7071内部存在问题、因为通过实验来冷却电路板并将其固定在那里、而通过在 RFIC 顶部应用手指来对 AFE7071局部加热、可以在手指施加后快速开始调制。 其他 IC 保持低温、采用轻量应用冷冻剂喷雾。

有什么想法吗?

谢谢你

-Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    如果 AFE7071的 SPI 接口在-5C 时仍然正常工作、您能否读回 SPI 寄存器并进行共享?

    我想查看警报和其他状态寄存器以获得线索。

    您还在多个电路板上看到这种行为吗? 您可能需要将器件发送给我们进行故障分析、但请先发送寄存器转储

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这已经在多个电路板上看到。 最初只注意到在最后一批电路板中温度低于0'C 时。 我们让它滑动、因为我们的产品永远不会看到温度过低、但现在我已经看到问题高达+7'C、这是一个问题。

    我将为您获取寄存器转储。

    谢谢。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    请参阅以下日志。 在关注过热的 sysmon 任务中、代码被更改为每隔15秒读取一次寄存器转储。 该任务保存了来自先前读取事件的寄存器的影子副本、仅在寄存器不同时打印它们、以便减少日志记录量并轻松发现差异。 事件序列:

    1. 复位 IC。
    2. 配置 AFE7071 SPI 接口、以便在我们的平台上进行回读
    3. 在复位和从(2)进行更改后、读回寄存器。 最接近的一点是、我们需要一张干净的纸。
    4. 配置 AFE7071和其他支持 IC。
    5. 读回 AFE7071寄存器
    6. 然后每15秒读回 AFE7071寄存器作为系统操作代码的一部分。

    电路板被放置在温度室中并被冷却至-10°C 电路板被打开、试验室被命令斜升至+25'C SYS-mon 任务打印由 TMP100NA 读取的 FPGA (从 FPGA 本身读取)和 Qmod (AFE7071)的温度、该 TMP100NA 距离 AFE7071和 FPGA 之间约5mm。 因此、所报告的温度应视为 AFE7071区域的 PCB 温度、从而达到近似值。

    下面可以看出、当电路板在12分钟和15秒开始调制时、寄存器值没有变化。 实际上、自配置完成后没有任何更改。

    谢谢、

    Tim


    00:00:50.586243000000:[i]:DRV-RAD:等待 OCXO 预热:剩余9.4秒...
    00:00:55.589335400000:[i]:DRV-RAD:等待 OCXO 预热:剩余4.4秒...
    00:01:00.000015400000:[i]:TxBB-CLKGEN:VCO 工作范围:255.106379 - 311.796685 MHz
    00:01:00.008436680000:[i]:AFE7071配置:CONFIG3 => ALARM_OR_SDO_ENA:1、SIF_4引脚:1、TXENABLE:0
    00:01:00.013575840000:[i]:AFE7071寄存器打印:
    00:01:00:00 019014680000:[i]:+/---------- +
    00:01:00.027348320000:[i]:|MSB->LSB | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |十六进制|解码|
    00:01:00:00 035680120000:[i]:+/---------- +
    00:01:00.044014000000:[i]:CONFIG0:| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 016 |
    00:01:00.052453160000:[i]:CONFIG1:| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 016 |
    00:01:00.060778760000:[i]:CONFIG2:| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 03 | 003 |
    00:01:00.069111120000:[i]:CONFIG3:| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C0 | 192 |
    00:01:00.077442600000:[i]:CONFIG4:| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0F | 015 |
    00:01:00.085776200000:[i]:CONFIG5:| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 000 |
    00:01:00.094107360000:[i]:CONFIG6:| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 000 |
    00:01:00.102440240000:[i]:CONFIG7:| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 019 |
    00:01:00.110773480000:[i]:CONFIG8:| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 000 |
    00:01:00.119107240000:[i]:CONFIG9:| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7A | 122 |
    00:01:00.127440520000:[i]:CONFIG10:| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | B6 | 182 |
    00:01:00.135772960000:[i]:CONFIG11:| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | EA | 234 |
    00:01:00.144104000000:[i]:CONFIG12:| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 069 |
    00:01:00.152437560000:[i]:CONFIG13:| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1A | 026 |
    00:01:00.160772200000:[i]:CONFIG14:| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 022 |
    00:01:00.169103880000:[i]:CONFIG15:| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | AA | 170 |
    00:01:00.177437480000:[i]:CONFIG16:| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | C6 | 198 |
    00:01:00.185766760000:[i]:CONFIG17:| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 036 |
    00:01:00.194101280000:[i]:CONFIG18:| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 02 | 002 |
    00:01:00.202435040000:[i]:CONFIG19:| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 000 |
    00:01:00.2107680000:[i]:CONFIG20:| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 000 |
    00:01:00.219099520000:[i]:CONFIG21:| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 000 |
    00:01:00.227431560000:[i]:CONFIG22:| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 000 |
    00:01:00.235765800000:[i]:CONFIG23:| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 050 |
    00:01:00.244097240000:[i]:CONFIG24:| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 034 |
    00:01:00.252431840000:[i]:CONFIG25:| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | C1 | 193 |
    00:01:00.260763080000:[i]:CONFIG26:| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 | 131 |
    00:01:00.269098920000:[i]:CONFIG27:| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | A5 | 165 |
    00:01:00.277430000000:[i]:CONFIG28:| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 072|
    00:01:00.285764360000:[i]:CONFIG29:| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01 | 001 |
    00:01:00.294095920000:[i]:CONFIG30:| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 128 |
    00:01:00.302429400000:[i]:CONFIG31:| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 130 |
    00:01:00.310663480000:[i]:+/------- +
    00:01:00.319005120000:[i]:AFE7071配置:CONFIG6 => PD_LVDS:1、PD_RF_OUT:1、PD_DAC:1、PD_ANALOGUEOUT:1
    00:01:00.329673400000:[i]:AFE7071配置:CONFIG4 => F熔 丝_PD:1、PD_CLKRCVR:1
    00:01:00.338004520000:[i]:TxQMOD:DAC/QMod 已初始化:CHIP_VERSION=2
    00:01:00.345895120000:[i]:AFE7071寄存器打印:
    00:01:00:00 350938880000:[i]:+/------------- +
    00:01:00.359270360000:[i]:|MSB->LSB | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |十六进制|解码|
    00:01:00:00:367603720000:[i]:+/---------- +
    00:01:00.376037680000:[i]:CONFIG4:| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0F | 015 |<= Previous
    00:01:00.385398400000:[i]:CONFIG4:| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AF | 175 |<=当前
    00:01:00.395074360000:[i]:CONFIG6:| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 000 |<=上一步
    00:01:00.4042322880000:[i]:CONFIG6:| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0 | 240 |<=当前
    00:01:00:00:416:146680000:[i]:+/------------- +
    00:01:00.421967360000:[i]:rad-CAL:REFCLK VCTRL DAC:DAC=430、sens=1.510817 ppb/lsb
    00:01:00.430448440000:[i]:rad-CAL:TX QMC DC 偏移校准数据:9点
    00:01:00.438520200000:[i]:+/---- +--- +--- +
    00:01:00.445898320000:[i]:|频率| I 偏移| Q 偏移|
    00:01:00.453274880000:[i]:+/---- +--- +--- +
    00:01:00.460654440000:[i]:| 881.500 | 53 |-14 |
    00:01:00.468031480000:[i]:| 929.900 | 53 |-11 |
    00:01:00.475409680000:[i]:| 949.400 | 52 |-8 |
    00:01:00.482787400000:[i]:| 1818.600 | 60 |-23 |
    00:01:00.490165480000:[i]:| 1841.700 | 63 |-23 |
    00:01:00.497542960000:[i]:| 1867.700 | 63 |-22 |
    00:01:00.504922280000:[i]:| 1939.200 | 66 |-26 |
    00:01:00.512299360000:[i]:| 1958.700 | 66 |-26 |
    00:01:00.519677800000:[i]:| 1981.100 | 66 |-27 |
    00:01:00.527055320000:[i]:+/---- +--- +--- +
    00:01:00.534432680000:[i]:rad-CAL:TX QMC 增益/相位校准数据:9点
    00:01:00.542592760000:[i]:+/---- +--- +--- +--- +
    00:01:00.550317440000:[i]:|频率| I 增益| Q 增益|相位|
    00:01:00.558043400000:[i]:+/---- +--- +--- +--- +
    00:01:00.565769080000:[i]:| 881.500 | 507 | 512 |-292 |
    00:01:00.573494240000:[i]:| 929.900 | 497 | 512 |-498 |
    00:01:00.581218840000:[i]:| 949.400 | 491 | 512 |-512 |
    00:01:00.588943720000:[i]:| 1818.600 | 510 | 512 |-142 |
    00:01:00.596669080000:[i]:| 1841.700 | 510 | 512 |-184 |
    00:01:00.604393480000:[i]:| 1867.700 | 510 | 512 |-168 |
    00:01:00.612118880000:[i]:| 1939.200 | 511 | 512 |-126 |
    00:01:00.619844960000:[i]:| 1958.700 | 511 | 512 |-116 |
    00:01:00.627570160000:[i]:| 1981.100 | 511 | 512 |-106 |
    00:01:00.635294720000:[i]:+/---- +--- +--- +--- +
    00:01:00.643019440000:[i]:rad-CAL:TX 功率校准数据:55点
    00:01:00.650484440000:[i]:+/---- ---------------- +
    00:01:00.657081520000:[i]:|频率| P_cal [dB]|
    00:01:00.663678160000:[i]:+/---- ---------------- +
    00:01:00.670275560000:[i]:| 869.000 | 12.2 |
    00:01:00.676873120000:[i]:| 873.000 | 12.1 |
    00:01:00.683468920000:[i]:| 877.000 | 12.1 |
    00:01:00.690066280000:[i]:| 881.000 | 12.1 |
    00:01:00.69662920000:[i]:| 885.000 | 12.1 |
    00:01:00.703259880000:[i]:| 889.000 | 12.1 |
    00:01:00.709856200000:[i]:| 893.000 | 12.0 |
    00:01:00.716452920000:[i]:| 894.000 | 12.1 |
    00:01:00.723050680000:[i]:| 920.000 | 11.8 |
    00:01:00.729647080000:[i]:| 924.000 | 11.7 |
    00:01:00.736243840000:[i]:| 928.000 | 11.7 |
    00:01:00.742841440000:[i]:| 932.000 | 11.6 |
    00:01:00.749437840000:[i]:| 936.000 | 11.6 |
    00:01:00.756034240000:[i]:| 940.000 | 11.5 |
    00:01:00.762631720000:[i]:| 944.000 | 10.9 |
    00:01:00.769228120000:[i]:| 948.000 | 11.1 |
    00:01:00.775824600000:[i]:| 952.000 | 11.3 |
    00:01:00.782421160000:[i]:| 956.000 | 11.3 |
    00:01:00.789017880000:[i]:| 960.000 | 11.3 |
    00:01:00.795615760000:[i]:| 1805.000 | 7.8 |
    00:01:00.802211680000:[i]:| 1809.000 | 7.8 |
    00:01:00.808808680000:[i]:| 1813.000 | 7.8 |
    00:01:00.815404680000:[i]:| 1817.000 | 7.7 |
    00:01:00.822002200000:[i]:| 1821.000 | 7.7 |
    00:01:00.828599680000:[i]:| 1825.000 | 7.7 |
    00:01:00.835196440000:[i]:| 1829.000 | 7.7 |
    00:01:00.841791840000:[i]:| 1833.000 | 7.7 |
    00:01:00.848388800000:[i]:| 1837.000 | 7.6 |
    00:01:00.854986000000:[i]:| 1841.000 | 7.6 |
    00:01:00.861583480000:[i]:| 1845.000 | 7.6 |
    00:01:00.868179760000:[i]:| 1849.000 | 7.6 |
    00:01:00.874777000000:[i]:| 1853.000 | 7.6 |
    00:01:00.881374240000:[i]:| 1857.000 | 7.6 |
    00:01:00.887971000000:[i]:| 1861.000 | 7.6 |
    00:01:00.894566400000:[i]:| 1865.000 | 7.0 |
    00:01:00.901164440000:[i]:| 1869.000 | 7.0 |
    00:01:00.907760800000:[i]:| 1873.000 | 7.0 |
    00:01:00.914358400000:[i]:| 1877.000 | 7.0 |
    00:01:00.920954040000:[i]:| 1880.000 | 7.0 |
    00:01:00.927551680000:[i]:| 1930.000 | 7.4 |
    00:01:00.934148680000:[i]:| 1934.000 | 7.4 |
    00:01:00.940744840000:[i]:| 1938.000 | 7.4 |
    00:01:00.947341560000:[i]:| 1942.000 | 7.4 |
    00:01:00.953939200000:[i]:| 1946.000 | 7.3 |
    00:01:00.960535960000:[i]:| 1950.000 | 7.3 |
    00:01:00.967132600000:[i]:| 1954.000 | 7.3 |
    00:01:00.973727880000:[i]:| 1958.000 | 7.2 |
    00:01:00.980326000000:[i]:| 1962.000 | 7.2 |
    00:01:00.986921520000:[i]:| 1966.000 | 7.2 |
    00:01:00.993519280000:[i]:| 1970.000 | 7.2 |
    00:01:01.000115920000:[i]:| 1974.000 | 7.2 |
    00:01:01.006713760000:[i]:| 1978.000 | 7.2 |
    00:01:01.013309640000:[i]:| 1982.000 | 6.6 |
    00:01:01.019906080000:[i]:| 1986.000 | 6.7 |
    00:01:01.026502960000:[i]:| 1990.000 | 6.7 |
    00:01:01.033099960000:[i]:+/---- ---------------- +
    00:01:01.040123440000:[i]:BSL-CLK:基准时钟 VCTRL DAC 设置为430
    00:01:01.047162400000:[i]:TxQMOD:QMC DC 偏移校正块被启用
    00:01:01.054719360000:[i]:TxQMOD:启用 QMC 增益/相位校正块
    00:01:01.062358560000:[i]:DRV-RAD:xxxx 无线电驱动程序已初始化
    00:01:01.356516560000:[i]:TRBL:功率:5dBm 开关:11253103
    00:01:01.371494000000:[i]:TxBB-CLKGEN:合成参数:频率= 17.3333333333333333333333MHz、f_ref=10.00MHz、f_VCO=277.33333333333333333333333333MHz、f_PFD=0.667MHz、f_BSC=666.667 kHz、 B=416、R=15、BS_clkdiv=1、VCO_div=8、div2_en=1
    00:01:01.410995960000:[i]:TxBB-CLKGEN:PLL 关闭
    00:01:01.431699640000:[i]:TxBB-CLKGEN:PLL 锁定:LOCK_TIME:154us
    00:01:01.433379960000:[i]:TxBB-CLKGEN:合成器调谐至17.33333333333333333333 MHz (error=0.00000000 nHz)
    00:01:01.443360280000:[i]:DRV-RAD:TX 采样率设置为17.3333 MSPS
    00:01:01.451783440000:[i]:TxQMOD:模拟滤波器带宽设置为0.4MHz [1dB_Corner = 0.873 MHz、3dB_Corner = 1.024 MHz、VTune= 31]
    00:01:01.464291560000:[i]:DRV-RAD:TX 射频带宽设置为0.4MHz
    00:01:01.472313840000:[i]:TxRF-LO:合成参数:频率=1842.600000 MHz、f_ref=10.00 MHz、f_VCO=3685.200000 MHz、预分频器=1、集成分频器=184、 FRAC=26、mod=100、rf_div=2、f_PFD=20000000.000000、D=1、 T=0、R=1、Bs=200
    00:01:01.491795280000:[i]:TxRF-LO:合成器调谐至1842.600000 MHz (error=-0.000000238 Hz)
    00:01:01.711354560000:[i]:TxRF-LO:合成 PLL 锁定:LOCK_TIME:1us
    00:01:01.713042320000:[i]:DRV-RAD:TX QMC 直流偏移设置已更新:F_cal=1841.7MHz、f_dist=0.9MHz、I_offset=63、q_offset=-23
    00:01:01.725540400000:[i]:DRV-RAD:TX QMC 增益/相位设置已更新:F_cal=1841.7MHz、f_dist=0.9MHz、I_gain=510、q_gain=512、phasy=-184
    00:01:01.738919520000:[i]:DRV-RAD:TX 功率校准数据:F_range:1841.000至1845.000MHz
    00:01:01.748447600000:[i]:DRV-RAD:TX 功率校准数据:TX_freq=1842.600 MHz、fc=7.600 dB
    00:01:01.757996120000:[i]:DRV-RAD:TX 载波频率设置为1842.600000 MHz
    00:01:01.767023800000:[i]:DRV-RAD:TX 衰减器设置为2.5dB
    00:01:01.773702920000:[i]:DRV-RAD:TX 功率设置为5.0dBm [PEP]
    00:01:01.948582920000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=5.07 degC、T_qmod=-8.38 degC、He=1824
    00:01:01.957933360000:[i]:SYS-MON:SVC 堆栈利用率:4.062/32.000 KB [ 27.938 KB FREE]
    00:01:01.966257520000:[i]:AFE7071寄存器打印:
    00:01:01.971520520000:[i]:--------------- +
    00:01:01.979852960000:[i]:|MSB->LSB | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |十六进制|解码|
    00:01:01.988185400000:[i]:+/------- +
    00:01:01.996618320000:[i]:CONFIG0:| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 016 |<=以前版本
    00:01:02.005979560000:[i]:CONFIG0:| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 024 |<=当前
    00:01:02.015552840000:[i]:CONFIG1:| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 016 |<=上一步
    00:01:02.024815360000:[i]:CONFIG1:| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 144 |<=当前
    00:01:02.034486280000:[i]:CONFIG3:| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C0 | 192 |<=上一步
    00:01:02.043651520000:[i]:CONFIG3:| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D4 | 212 |<=当前
    00:01:02.053215560000:[i]:CONFIG4:| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AF | 175 |<= Previous
    00:01:02.062486360000:[i]:CONFIG4:| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8F | 143 |<=当前
    00:01:02.072054000000:[i]:CONFIG5:| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 000 |<=上一步
    00:01:02.081322880000:[i]:CONFIG5:| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DF | 223 |<=当前
    00:01:02.090886960000:[i]:CONFIG6:| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F0 | 240 |<=上一步
    00:01:02.100157720000:[i]:CONFIG6:| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 128 |<=电流
    00:01:02.109820600000:[i]:CONFIG8:| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 000 |<=以前版本
    00:01:02.118993160000:[i]:CONFIG8:| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3F | 063 |<=当前
    00:01:02.128559160000:[i]:CONFIG9:| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7A | 122 |<=上一步
    00:01:02.137828600000:[i]:CONFIG9:| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E9 | 233 |<=当前
    00:01:02.147392160000:[i]:CONFIG10:| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | B6 | 182 |<=上一步
    00:01:02.156664880000:[i]:CONFIG10:| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 06 | 006 |<=当前
    00:01:02.166228920000:[i]:CONFIG11:| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | EA | 234 |<=上一步
    00:01:02.175499720000:[i]:CONFIG11:| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | FA | 250 |<=当前
    00:01:02.185063960000:[i]:CONFIG12:| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 069 |<= Previous
    00:01:02.194335520000:[i]:CONFIG12:| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | FE | 254 |<=当前
    00:01:02.203898920000:[i]:CONFIG13:| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1A | 026 |<=上一步
    00:01:02.213171800000:[i]:CONFIG13:| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 000 |<=当前
    00:01:02.222737480000:[i]:CONFIG14:| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 022 |<=上一步
    00:01:02.232007600000:[i]:CONFIG14:| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 072 |<=当前
    00:01:02.241571240000:[i]:CONFIG15:| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | AA | 170 |<=上一步
    00:01:02.250842920000:[i]:CONFIG15:| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CA | 202 |<=当前
    00:01:02.261779800000:[i]:--------------- +
    00:01:02.268943160000:[i]:BSL-CLI:System_ready 消息已发送至 ATE
    00:01:15.412271360000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=6.05 degC、T_qmod=-7.06 degC、He=1824
    00:01:15.419977760000:[i]:+/------- +
    00:01:30.412268120000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=6.34 degC、T_qmod=-6.62 degC、He=1824
    00:01:30.420055520000:[i]:+/------- +
    00:01:45.412270600000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=6.63 degC、T_qmod=-6.44 degC、He=1824
    00:01:45.420005840000:[i]:+/------- +
    00:02:00.412268520000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=6.62 degC、T_qmod=-6.31 degC、He=1824
    00:02:00:00:420073360000:[i]:+/---------- +
    00:02:15.412267040000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=6.89 degC、T_qmod=-6.19 degC、He=1824
    00:02:15.419983520000:[i]:+/------- +
    00:02:30.412267840000:[i]:SYS-Mon:T_FPGA=7.05 degC、T_qmod=-6.06 degC、He=1824
    00:02:30.419970880000:[i]:+/------- +
    00:02:45.412267040000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=7.12 degC、T_qmod=-5.88 degC、He=1824
    00:02:45.419994400000:[i]:+/------- +
    00:03:00.412272280000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=7.40 degC、T_qmod=-5.75 degC、He=1824
    00:03:00:00:00:200 12520000:[i]:+/------------- +
    00:03:15.412273120000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=7.39 degC、T_qmod=-5.50 degC、He=1824
    00:03:15.419924000000:[i]:+/------- +
    00:03:30.412269200000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=7.68 degC、T_qmod=-5.38 degC、He=1824
    00:03:30.419954320000:[i]:+/------- +
    00:03:45.412271720000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=7.58 degC、T_qmod=-5.19 degC、He=1824
    00:03:45.419919960000:[i]:+/------------ +
    00:04:00.412270720000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=7.94 degC、T_qmod=-4.94 degC、He=1824
    00:04:00:00:4199160000:[i]:+/---------- +
    00:04:15.412268560000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=8.29 degC、T_qmod=-4.69 degC、He=1824
    00:04:15.419916960000:[i]:+/------- +
    00:04:30.412270360000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=8.55 degC、T_qmod=-4.44 degC、He=1824
    00:04:30.419935440000:[i]:+/------- +
    00:04:45.412267120000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=8.85°C、T_qmod=-4.19°C、He=1824
    00:04:45.419918600000:[i]:+/---------- +
    00:05:00.412268600000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=9.12 degC、T_qmod=-3.94 degC、He=1824
    00:05:00:00:419918160000:[i]:+/------------- +
    00:05:15.412268960000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=9.28 degC、T_qmod=-3.62 degC、He=1824
    00:05:15.420035760000:[i]:+/------- +
    00:05:30.412273400000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=9.66 degC、T_qmod=-3.38 degC、He=1824
    00:05:30.419934520000:[i]:+/------- +
    00:05:45.412273640000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=10.02 degC、T_qmod=-3.06 degC、He=1824
    00:05:45.420027000000:[i]:+/------- +
    00:06:00.412266880000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=10.27°C、T_qmod=-2.75°C、He=1824
    00:06:00:00:00:200 23600000:[i]:+/------------- +
    00:06:15.412269080000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=10.64 degC、T_qmod=-2.38 degC、He=1824
    00:06:15.420100120000:[i]:+/------- +
    00:06:30.412271120000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=10.91 degC、T_qmod=-2.06 degC、He=1824
    00:06:30.420082000000:[i]:+/------- +
    00:06:45.412268440000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=11.34 degC、T_qmod=-1.69 degC、He=1824
    00:06:45.42007660000:[i]:+/---------- +
    00:07:00.412269920000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=11.94 degC、T_qmod=-1.38 degC、He=1824
    00:07:00:00:420113920000:[i]:+/---------- +
    00:07:15.412269200000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=11.83 degC、T_qmod=-1.00 degC、He=1824
    00:07:15.420078240000:[i]:+/------- +
    00:07:30.412269280000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=12.58 degC、T_qmod=-0.62 degC、He=1824
    00:07:30.420179920000:[i]:+/------- +
    00:07:45.412266920000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=12.87 degC、T_qmod=-0.25 degC、He=1824
    00:07:45.420065480000:[i]:--------------- +
    00:08:00.412268960000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=13.01 degC、T_qmod=0.12 degC、He=1824
    00:08:00:00:420006040000:[i]:+/------------- +
    00:08:15.412271240000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=13.49 degC、T_qmod=0.50 degC、He=1824
    00:08:15.41997 9040000:[i]:+/------- +
    00:08:30.412266920000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=13.77 degC、T_qmod=0.94 degC、He=1824
    00:08:30.419991240000:[i]:+/------ +
    00:08:45.412270280000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=14.23 degC、T_qmod=1.31 degC、He=1824
    00:08:45.419992920000:[i]:+/------- +
    00:09:00.412270880000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=14.67 degC、T_qmod=1.69 degC、He=1824
    00:09:00:00:41997 1960000:[i]:+/------------- +
    00:09:15.412271480000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=14.94 degC、T_qmod=2.06 degC、He=1824
    00:09:15.41997960000:[i]:+/------- +
    00:09:30.412269480000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=15.31 degC、T_qmod=2.50 degC、He=1824
    00:09:30.419969840000:[i]:+/------- +
    00:09:45.412270400000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=15.90°C、T_qmod=2.88°C、He=1824
    00:09:45.420006240000:[i]:+/------- +
    00:10:00.412269080000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=16.52 degC、T_qmod=3.31 degC、He=1824
    00:10:00:00:419978640000:[i]:+/------------- +
    00:10:15.412266920000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=16.73 degC、T_qmod=3.75 degC、He=1824
    00:10:15.41997 1600000:[i]:+/---------- +
    00:10:30.412266320000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=16.97 degC、T_qmod=4.12 degC、He=1824
    00:10:30.420008480000:[i]:+/------- +
    00:10:45.412273640000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=17.41 degC、T_qmod=4.50 degC、He=1824
    00:10:45.41997 1680000:[i]:+/---------- +
    00:11:00.412265440000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=18.07 degC、T_qmod=4.94 degC、He=1824
    00:11:00:00:41998 9040000:[i]:+/------------- +
    00:11:15.412274080000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=18.26 degC、T_qmod=5.38 degC、He=1824
    00:11:15.420004680000:[i]:+/------- +
    00:11:30.412271440000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=18.63 degC、T_qmod=5.75 degC、He=1824
    00:11:30.420009360000:[i]:+/------- +
    00:11:45.412271080000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=19.21 degC、T_qmod=6.19 degC、He=1824
    00:11:45.419977480000:[i]:+/------- +
    00:12:00.412271120000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=19.67 degC、T_qmod=6.62 degC、He=1824
    00:12:00:00:419996360000:[i]:+/---------- +
    00:12:15.412270880000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=19.85°C、T_qmod=7.06°C、He=1824

    (二
    手动编辑:此处返回 AFE7071调制
    (二

    00:12:15.419975000000:[i]:+/------- +
    00:12:30.412270840000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=20.24 degC、T_qmod=7.50 degC、He=1824
    00:12:30.41997 3840000:[i]:+----------------- +
    00:12:45.412269520000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=21.06 degC、T_qmod=7.94 degC、He=1824
    00:12:45.420003920000:[i]:+/------- +
    00:13:00.412267120000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=21.10 degC、T_qmod=8.31 degC、He=1824
    00:13:00:00:41998 4840000:[i]:+/---------- +
    00:13:15.412266200000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=21.63 degC、T_qmod=8.75 degC、He=1824
    00:13:15.419951400000:[i]:+/------- +
    00:13:30.412267440000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=21.96 degC、T_qmod=9.12 degC、He=1824
    00:13:30.420003480000:[i]:+/------- +
    00:13:45.412271040000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=22.63 degC、T_qmod=9.50 degC、He=1824
    00:13:45.419995800000:[i]:+/------- +
    00:14:00.412270160000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=22.93 degC、T_qmod=9.88 degC、He=1824
    00:14:00:00:420009080000:[i]:+/------------- +
    00:14:15.412269760000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=23.31 degC、T_qmod=10.25 degC、He=1824
    00:14:15.420083280000:[i]:+/------- +
    00:14:30.412272400000:[i]:SYS-MON:T_FPGA=23.45°C、T_qmod=10.62°C、He=1824
    00:14:30.420113800000:[i]:+/------- +
    00:14:45.412272000000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=23.91 degC、T_qmod=11.00 degC、He=1824
    00:14:45.420032840000:[i]:------------------------------------------------------- +
    00:15:00.412270240000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=24.08 degC、T_qmod=11.31 degC、He=1824
    00:15:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:15:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 +
    00:15:15.412267880000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=24.33°C、T_qmod=11.69°C、He=1824
    00:15:15.419999360000:[i]:+/------- +
    00:15:30.412270040000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=24.70 degC、T_qmod=12.00 degC、He=1824
    00:15:30.420033120000:[i]:+/------- +
    00:15:45.412269160000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=25.09 degC、T_qmod=12.31 degC、He=1824
    00:15:45.419995960000:[i]:+/------- +
    00:16:00.412271600000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=25.26 degC、T_qmod=12.69 degC、He=1824
    00:16:00:00:420003720000:[i]:+/---------- +
    00:16:15.412271680000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=25.63 degC、T_qmod=13.00 degC、He=1824
    00:16:15.420000240000:[i]:+/------- +
    00:16:30.412270360000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=26.14 degC、T_qmod=13.31 degC、He=1824
    00:16:30.420013480000:[i]:+/---------- +
    00:16:45.412273360000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=26.10 degC、T_qmod=13.62 degC、He=1824
    00:16:45.420060520000:[i]:--------------- +
    00:17:00.412269400000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=26.69 degC、T_qmod=14.00 degC、He=1824
    00:17:00:00:00:200 95520000:[i]:+/------------- +
    00:17:15.412269800000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=26.99 degC、T_qmod=14.31 degC、He=1824
    00:17:15.420093160000:[i]:+/------- +
    00:17:30.412268320000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=27.28 degC、T_qmod=14.62 degC、He=1824
    00:17:30.420116400000:[i]:+/------- +
    00:17:45.4122680000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=27.79 degC、T_qmod=15.00 degC、He=1824
    00:17:45.420092240000:[i]:--------------- +
    00:18:00.412270280000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=28.14 degC、T_qmod=15.31 degC、He=1824
    00:18:00:00:00:00:00:00:00:75 280000:[i]:+/-————————————————————————————————————————————————————————————————————————— +
    00:18:15.412270040000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=28.48 degC、T_qmod=15.69 degC、He=1824
    00:18:15.420061560000:[i]:+/------- +
    00:18:30.412268720000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=28.71 degC、T_qmod=16.00 degC、He=1824
    00:18:30.420069880000:[i]:+/------- +
    00:18:45.412266320000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=29.09 degC、T_qmod=16.38 degC、He=1824
    00:18:45.420104040000:[i]:+/------- +
    00:19:00.412274080000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=29.56 degC、T_qmod=16.75 degC、He=1824
    00:19:00:00:00:200 98480000:[i]:+/------------- +
    00:19:15.412271160000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=29.93 degC、T_qmod=17.06 degC、He=1824
    00:19:15.420099040000:[i]:+/------- +
    00:19:30.412270240000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=30.10 degC、T_qmod=17.50 degC、He=1824
    00:19:30.420094480000:[i]:+/------- +
    00:19:45.412269320000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=30.65 degC、T_qmod=17.88 degC、He=1824
    00:19:45.420028680000:[i]:--------------- +
    00:20:00.412272640000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=31.10 degC、T_qmod=18.25 degC、He=1824
    00:20:00:00:00:200 12000000:[i]:+/------------- +
    00:20:15.412268360000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=31.47 degC、T_qmod=18.56 degC、He=1824
    00:20:15.420012040000:[i]:+/------- +
    00:20:30.412268240000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=31.68 degC、T_qmod=19.00 degC、He=1824
    00:20:30.420004240000:[i]:+/------- +
    00:20:45.412270840000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=32.27 degC、T_qmod=19.31 degC、He=1824
    00:20:45.420095160000:[i]:--------------- +
    00:21:00.412267200000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=32.55 degC、T_qmod=19.75 degC、He=1824
    00:21:00:00 420101760000:[i]:+/---------- +
    00:21:15.412274680000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=32.69 degC、T_qmod=20.06 degC、He=1824
    00:21:15.420093440000:[i]:+/------- +
    00:21:30.412269000000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=33.18 degC、T_qmod=20.44 degC、He=1824
    00:21:30.420080880000:[i]:+/------- +
    00:21:45.412274200000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=33.57 degC、T_qmod=20.75 degC、He=1824
    00:21:45.420099200000:[i]:+/---------- +
    00:22:00.412272840000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=33.61 degC、T_qmod=21.12 degC、He=1824
    00:22:00:00:420062000000:[i]:+/---------- +
    00:22:15.412272320000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=34.07 degC、T_qmod=21.38 degC、He=1824
    00:22:15.420052200000:[i]:+/------- +
    00:22:30.412269880000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=34.28 degC、T_qmod=21.69 degC、He=1824
    00:22:30.420022040000:[i]:+/---------- +
    00:22:45.412271360000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=34.47°C、T_qmod=22.00°C、He=1824
    00:22:45.420019160000:[i]:+/------- +
    00:23:00.412271520000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=34.68 degC、T_qmod=22.25 degC、He=1824
    00:23:00:00:00:00:200 13440000:[i]:+/------------- +
    00:23:15.412268200000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=35.14°C、T_qmod=22.56°C、He=1824
    00:23:15.419996720000:[i]:+/------ +
    00:23:30.412268040000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=35.65°C、T_qmod=22.81°C、He=1824
    00:23:30.420019920000:[i]:+/------ +
    00:23:45.412269440000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=35.56 degC、T_qmod=23.06 degC、He=1824
    00:23:45.420013640000:[i]:--------------- +
    00:24:00.412272280000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=35.79 degC、T_qmod=23.31 degC、He=1824
    00:24:00:00:00:00:200 18120000:[i]:+/------------- +
    00:24:15.412275040000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=35.99 degC、T_qmod=23.56 degC、He=1824
    00:24:15.420013040000:[i]:+/------- +
    00:24:30.412272560000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=36.23 degC、T_qmod=23.75 degC、He=1824
    00:24:30.420025160000:[i]:+/------- +
    00:24:45.412273720000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=36.42°C、T_qmod=23.94°C、He=1824
    00:24:45.420019320000:[i]:+/------- +
    00:25:00.412273040000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=36.85°C、T_qmod=24.12°C、He=1824
    00:25:00:00:00:200 39800000:[i]:+/------------- +
    00:25:15.412271840000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=37.04 degC、T_qmod=24.31 degC、He=1824
    00:25:15.420004800000:[i]:+/------- +
    00:25:30.412269920000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=37.18 degC、T_qmod=24.50 degC、He=1824
    00:25:30.419999560000:[i]:+/------- +
    00:25:45.412269160000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=37.31 degC、T_qmod=24.69 degC、He=1824
    00:25:45.420030880000:[i]:+/------- +
    00:26:00.412271640000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=37.21 degC、T_qmod=24.88 degC、He=1824
    00:26:00.420050120000:[i]:+/------- +
    00:26:15.412273040000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=37.45°C、T_qmod=25.06°C、He=1824
    00:26:15.420019560000:[i]:+/------- +
    00:26:30.412270760000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=37.84 degC、T_qmod=25.19 degC、He=1824
    00:26:30.420003440000:[i]:+/------- +
    00:26:45.412275240000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=37.94 degC、T_qmod=25.38 degC、He=1824
    00:26:45.420037240000:[i]:--------------- +
    00:27:00.412272320000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=38.12 degC、T_qmod=25.50 degC、He=1824
    00:27:00:00:00:200 18600000:[i]:+/------------- +
    00:27:15.412273040000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=38.10 degC、T_qmod=25.69 degC、He=1824
    00:27:15.420005120000:[i]:+/------- +
    00:27:30.412272480000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=38.37 degC、T_qmod=25.81 degC、He=1824
    00:27:30.419998480000:[i]:+/------- +
    00:27:45.412273120000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=38.61 degC、T_qmod=25.94 degC、He=1824
    00:27:45.419996720000:[i]:+/------- +
    00:28:00.412272320000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=38.31 degC、T_qmod=26.06 degC、He=1824
    00:28:00.420024440000:[i]:--------------- +
    00:28:15.412271280000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=38.60 degC、T_qmod=26.19 degC、He=1824
    00:28:15.420008440000:[i]:+/---------- +
    00:28:30.412272160000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=38.85°C、T_qmod=26.25°C、He=1824
    00:28:30.420008640000:[i]:+/------- +
    00:28:45.412268960000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=38.72 degC、T_qmod=26.38 degC、He=1824
    00:28:45.420049200000:[i]:+/------- +
    00:29:00.412276360000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=38.93 degC、T_qmod=26.50 degC、He=1824
    00:29:00:00:00:200 23440000:[i]:+/------------- +
    00:29:15.412274960000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=39.01 degC、T_qmod=26.56 degC、He=1824
    00:29:15.420099000000:[i]:+/------- +
    00:29:30.412273920000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=39.08 degC、T_qmod=26.69 degC、He=1824
    00:29:30.420091600000:[i]:+/------- +
    00:29:45.412273120000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=39.35 degC、T_qmod=26.75 degC、He=1824
    00:29:45.420082320000:[i]:+/---------- +
    00:30:00.412273720000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=39.55°C、T_qmod=26.88°C、He=1824
    00:30:00:00:420123240000:[i]:+/---------- +
    00:30:15.412271080000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=39.47 degC、T_qmod=26.94 degC、He=1824
    00:30:15.420084800000:[i]:+/------- +
    00:30:30.412272600000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=39.63 degC、T_qmod=27.00 degC、He=1824
    00:30:30.420092600000:[i]:+/------- +
    00:30:45.412272000000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=39.67 degC、T_qmod=27.12 degC、He=1824
    00:30:45.420122360000:[i]:+/---------- +
    00:31:00.412277120000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=39.73 degC、T_qmod=27.19 degC、He=1824
    00:31:00:00:420107440000:[i]:+/---------- +
    00:31:15.412268720000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=39.78 degC、T_qmod=27.25 degC、He=1824
    00:31:15.420086200000:[i]:+/------- +
    00:31:30.412274960000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=39.65°C、T_qmod=27.31°C、He=1824
    00:31:30.420097480000:[i]:+/---------- +
    00:31:45.412276320000:[i]:SYS-MON:T_FPGA=39.74°C、T_qmod=27.38°C、堆=1824
    00:31:45.420124320000:[i]:+/------- +
    00:32:00.4122760000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=39.82 degC、T_qmod=27.44 degC、He=1824
    00:32:00:00:00:00:420011120000:[i]:+/---------- +
    00:32:15.412275160000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=39.87°C、T_qmod=27.50°C、He=1824
    00:32:15.419996680000:[i]:+/------- +
    00:32:30.412274480000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=39.94 degC、T_qmod=27.56 degC、He=1824
    00:32:30.420022480000:[i]:+/------- +
    00:32:45.412270960000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.17 degC、T_qmod=27.62 degC、He=1824
    00:32:45.420037080000:[i]:--------------- +
    00:33:00.412272560000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.18 degC、T_qmod=27.69 degC、He=1824
    00:33:00.420033960000:[i]:+/---------- +
    00:33:15.412270760000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.18 degC、T_qmod=27.69 degC、He=1824
    00:33:15.419999560000:[i]:+/------- +
    00:33:30.412272440000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.24 degC、T_qmod=27.75 degC、He=1824
    00:33:30.420013880000:[i]:+/------- +
    00:33:45.412271600000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.25°C、T_qmod=27.81°C、He=1824
    00:33:45.420000200000:[i]:+/------- +
    00:34:00.412275800000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.35 degC、T_qmod=27.88 degC、He=1824
    00:34:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 - +
    00:34:15.412273400000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.31 degC、T_qmod=27.88 degC、He=1824
    00:34:15.420117120000:[i]:+/------- +
    00:34:30.412275040000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.24 degC、T_qmod=27.94 degC、He=1824
    00:34:30.420090120000:[i]:+/------- +
    00:34:45.412272800000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.47 degC、T_qmod=28.00 degC、He=1824
    00:34:45.420086080000:[i]:+/------- +
    00:35:00.412273840000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.43 degC、T_qmod=28.00 degC、He=1824
    00:35:00:00:420106120000:[i]:+/---------- +
    00:35:15.412271680000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.43 degC、T_qmod=28.06 degC、He=1824
    00:35:15.420096160000:[i]:+/------- +
    00:35:30.412274240000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.45°C、T_qmod=28.06°C、He=1824
    00:35:30.420082480000:[i]:+/------- +
    00:35:45.412272840000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.63 degC、T_qmod=28.12 degC、He=1824
    00:35:45.420137160000:[i]:--------------- +
    00:36:00.412275680000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.47 degC、T_qmod=28.12 degC、He=1824
    00:36:00:00:420124320000:[i]:+/---------- +
    00:36:15.412277560000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.61 degC、T_qmod=28.19 degC、He=1824
    00:36:15.420107160000:[i]:+/------- +
    00:36:30.412271000000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.61 degC、T_qmod=28.19 degC、He=1824
    00:36:30.420097040000:[i]:+/------- +
    00:36:45.412270760000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.56 degC、T_qmod=28.25 degC、He=1824
    00:36:45.420084160000:[i]:--------------- +
    00:37:00.412271440000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.82 degC、T_qmod=28.25 degC、He=1824
    00:37:00:00:00:00:200 97240000:[i]:+/---------- +
    00:37:15.412274320000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.94 degC、T_qmod=28.31 degC、He=1824
    00:37:15.420099760000:[i]:+/------- +
    00:37:30.412273080000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.98 degC、T_qmod=28.31 degC、He=1824
    00:37:30.420095960000:[i]:+/------- +
    00:37:45.412274520000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.94 degC、T_qmod=28.31 degC、He=1824
    00:37:45.420080200000:[i]:+/---------- +
    00:38:00.412273840000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.71 degC、T_qmod=28.38 degC、He=1824
    00:38:00:00:420140760000:[i]:+/---------- +
    00:38:15.412277520000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.64 degC、T_qmod=28.38 degC、He=1824
    00:38:15.420133400000:[i]:+/---------- +
    00:38:30.412276760000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.85°C、T_qmod=28.38°C、He=1824
    00:38:30.420109040000:[i]:------------------------------------------------------- +
    00:38:45.412271800000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.96 degC、T_qmod=28.44 degC、He=1824
    00:38:45.420089320000:[i]:--------------- +
    00:39:00.412271640000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.00 degC、T_qmod=28.44 degC、He=1824
    00:39:00.420095880000:[i]:+/------- +
    00:39:15.412277600000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.80 degC、T_qmod=28.44 degC、He=1824
    00:39:15.420093760000:[i]:+/------- +
    00:39:30.412274720000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.84 degC、T_qmod=28.50 degC、He=1824
    00:39:30.420094240000:[i]:+/------- +
    00:39:45.412275520000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.87 degC、T_qmod=28.50 degC、He=1824
    00:39:45.420101040000:[i]:+/------- +
    00:40:00.412274520000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.84 degC、T_qmod=28.50 degC、He=1824
    00:40:00:00:420100160000:[i]:+/---------- +
    00:40:15.412274080000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.95°C、T_qmod=28.56°C、He=1824
    00:40:15.420087160000:[i]:+/------- +
    00:40:30.412274440000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.04 degC、T_qmod=28.56 degC、He=1824
    00:40:30.420081040000:[i]:+/------- +
    00:40:45.412271880000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.09 degC、T_qmod=28.56 degC、He=1824
    00:40:45.420078800000:[i]:--------------- +
    00:41:00.412273920000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.94 degC、T_qmod=28.56 degC、He=1824
    00:41:00:00:00:200 94280000:[i]:+/------------- +
    00:41:15.412272400000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.11 degC、T_qmod=28.56 degC、He=1824
    00:41:15.42007680000:[i]:+/---------- +
    00:41:30.412271800000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.99 degC、T_qmod=28.62 degC、He=1824
    00:41:30.420129440000:[i]:+/------- +
    00:41:45.412277560000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.21°C、T_qmod=28.62°C、He=1824
    00:41:45.420050240000:[i]:+/------- +
    00:42:00.412274840000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.04 degC、T_qmod=28.62 degC、He=1824
    00:42:00:00:00:00:200 36440000:[i]:+/---------- +
    00:42:15.412276520000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.90°C、T_qmod=28.62°C、He=1824
    00:42:15.420037520000:[i]:--------------- +
    00:42:30.412273720000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.24 degC、T_qmod=28.69 degC、He=1824
    00:42:30.420018160000:[i]:+/------- +
    00:42:45.412275760000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=40.92 degC、T_qmod=28.69 degC、He=1824
    00:42:45.420029240000:[i]:--------------- +
    00:43:00.412274240000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.11 degC、T_qmod=28.69 degC、He=1824
    00:43:00:00:420001280000:[i]:+/------------- +
    00:43:15.412273960000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.11 degC、T_qmod=28.69 degC、He=1824
    00:43:15.420016560000:[i]:+/------- +
    00:43:30.412273640000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.28 degC、T_qmod=28.69 degC、He=1824
    00:43:30.420007440000:[i]:+/------- +
    00:43:45.412271000000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.03 degC、T_qmod=28.69 degC、He=1824
    00:43:45.419991720000:[i]:+/------- +
    00:44:00.412270880000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.03 degC、T_qmod=28.75 degC、He=1824
    00:44:00:00:420006720000:[i]:+/---------- +
    00:44:15.412272400000:[i]:SYS-MON:T_FPGA=40.91°C、T_qmod=28.75°C、堆=1824
    00:44:15.420022840000:[i]:+/------- +
    00:44:30.412275320000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.09 degC、T_qmod=28.75 degC、He=1824
    00:44:30.420001760000:[i]:+/------- +
    00:44:45.412274840000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.08 degC、T_qmod=28.75 degC、He=1824
    00:44:45.420014560000:[i]:--------------- +
    00:45:00.412276760000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.27°C、T_qmod=28.69°C、He=1824
    00:45:00.420011920000:[i]:--------------- +
    00:45:15.412274120000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.26 degC、T_qmod=28.75 degC、He=1824
    00:45:15.420014600000:[i]:+/------- +
    00:45:30.412275440000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.26 degC、T_qmod=28.81 degC、He=1824
    00:45:30.420009640000:[i]:+/------- +
    00:45:45.412275600000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.00 degC、T_qmod=28.81 degC、He=1824
    00:45:45.420005000000:[i]:+/------- +
    00:46:00.412274080000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.17 degC、T_qmod=28.75 degC、He=1824
    00:46:00:00:420001320000:[i]:+/---------- +
    00:46:15.412271840000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.32 degC、T_qmod=28.81 degC、He=1824
    00:46:15.419991640000:[i]:+/------- +
    00:46:30.412274160000:[i]:sys-Mon:T_fpga=41.23 degC、T_qmod=28.81 degC、He=1824
    00:46:30.419994720000:[i]:+/------ +
    00:46:45.412270880000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.26 degC、T_qmod=28.81 degC、He=1824
    00:46:45.420017320000:[i]:+/------- +
    00:47:00.412275400000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.30 degC、T_qmod=28.81 degC、He=1824
    00:47:00:00:00:00:200 17920000:[i]:+/------------- +
    00:47:15.412277360000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.38 degC、T_qmod=28.81 degC、He=1824
    00:47:15.420023320000:[i]:+/------- +
    00:47:30.412274240000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.32 degC、T_qmod=28.81 degC、He=1824
    00:47:30.420009320000:[i]:+/------- +
    00:47:45.412277320000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.41 degC、T_qmod=28.81 degC、He=1824
    00:47:45.419998480000:[i]:+/---------- +
    00:48:00.412273480000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.34°C、T_qmod=28.81°C、He=1824
    00:48:00.420000280000:[i]:+/---------- +
    00:48:15.412275400000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.21 degC、T_qmod=28.81 degC、He=1824
    00:48:15.420014080000:[i]:+/------- +
    00:48:30.412275360000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.34°C、T_qmod=28.88°C、He=1824
    00:48:30.420058280000:[i]:+/------- +
    00:48:45.412272560000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.51 degC、T_qmod=28.81 degC、He=1824
    00:48:45.420012760000:[i]:--------------- +
    00:49:00.412280600000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.28 degC、T_qmod=28.81 degC、He=1824
    00:49:00:00:00:00:420021200000:[i]:+/---------- +
    00:49:15.412279280000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.24 degC、T_qmod=28.88 degC、He=1824
    00:49:15.420056000000:[i]:+/------- +
    00:49:30.412279120000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.27°C、T_qmod=28.81°C、He=1824
    00:49:30.420124600000:[i]:+/------- +
    00:49:45.412278160000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.38°C、T_qmod=28.88°C、He=1824
    00:49:45.420117480000:[i]:--------------- +
    00:50:00.412276720000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.52 degC、T_qmod=28.88 degC、He=1824
    00:50:00:00:420149920000:[i]:+/---------- +
    00:50:15.412277720000:[i]:sys-Mon:T_FPGA=41.19°C、T_qmod=28.88°C、He=1824
    00:50:15.420062280000:[i]:+/------- +

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    当 Eben 查看该寄存器时、只是在这里响起蜂鸣声。

    我们已经与特征评定工程师进行了检查、实际上我们已经对器件进行了特征评定、冷启动温度低至-40C。 我们将在器件浸湿至-40°C 环境温度的情况下启动器件、然后监控输出。 在特征评定过程中未发现问题。

    只需仔细检查:

    1.能否将 CMOS 输入的所有14位都设置为逻辑 HI (取决于二进制补码或偏移二进制格式)、满量程输出、然后观察 PoUT 是否仍然为低电平?

    2.在极端寒冷的温度下是否存在可能导致短接的任何焊料裂纹/电桥?

    3.这种情况在许多设备上是否一致? 或者您的系统中只有一个或几个器件?

    有一个 TXENABLE 引脚来启用输出。 在出现问题时、该引脚是否也设置为逻辑高电平?

    感谢你的帮助。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、  

    有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    很抱歉耽误你的时间。 由于新冠疫情,我是办公室里唯一的人(通常是20人),所以很薄。 我只为您提供部分答案。

    1.满量程 IQ 数据对非调制问题没有任何影响。 在冷态时、信号看起来与此处所附图片中的相同、当调制器发生预热和调制返回时、我会得到一个巨大的 CW 信号以及两个+/-320KHz 的小边波、这是 SMPS 频率。 正是我所期望的

    2.我认为不太可能出现焊接问题或过孔破裂等、因为我们制造的电路板比这更复杂、并且用于 QFN 和 BGA IC。 我们在该板上没有因组装而出现已知故障。 所有电路板都在室温下通过了校准。 总是可能、可能会出现问题。 当我有更多可用的板时、我可能需要一些 X 射线板才能确定。 请参阅#3

    很遗憾,所有酒吧的两个董事会都被送到了其他地方,但其中一些董事会将在接下来的几周内回来。 这意味着我还不能说出这种情况发生的器件数、但我在这里看到的两个器件都存在问题、它们来自不同的构建批次、间隔为2年。 这两块板由于任何故障而未能保留下来-恰好在架子上。  当我获得更多电路板时、我将能够提供编号并更新此 TT。

    4。通过 TXENABLE 引脚、我假设您是指 SYNC_SLEEP 引脚。 我们将其配置为同步、并在设置 CONFIG3寄存器 TXENABLE 位之后馈入脉冲。 在围绕该引脚进行调查时、我注意到、如果我发出打开或关闭 TX 的命令、我可以使初始问题重复出现、 因此、问题是与来自复位/初始配置情况的 IC 有关、而不是与任何电源轨启动相关的问题。

    IE 我可以:

    1. 初始化设备
    2. 冷却设备。
    3. 问题“rad.set.tx-enable 1”
    4. 预热器件
    5. 发生调制
    6. 冷却设备。
    7. 问题“rad.set.tx-enable 0”
    8. 问题“rad.set.tx-enable 1”
    9. 转到5.

    void afe7071_set_TX_enable (afe7071_handle_t h、bool en)
    {
    afe7071_state_mem_t * SM =(afe7071_state_mem_t *) h;
    
    if (en)
    {
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG4、PD_CLKRCVR ,0);
    DRV_afe7071_reg_write (h、AFE7071_REG_CONFIG4);
    
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG6、PD_RF_OUT ,0);
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG6、PD_DAC ,0);
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG6、PD_ANALOGUEOUT ,0);
    DRV_afe7071_reg_write (h、AFE7071_REG_CONFIG6);
    
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG3、SYNC_SLEEP_TXENABLE_SEL、2);
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG3、TXENABLE ,1);
    DRV_afe7071_reg_write (h、AFE7071_REG_CONFIG3);
    
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG0、DIV2_DAC_CLK_ENA ,0);
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG0、DIV2_SYNC_ENA ,0);
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG0、CLKIO_SEL ,0);
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG0、CLKIO_OUT_ENA_N ,1);
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG0、DATA_CLK_SEL ,1);
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG0、FIFO_ENA ,0);
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG0、SYNC_IORQ ,0);
    DRV_afe7071_reg_write (h、AFE7071_REG_CONFIG0);
    
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG1、二 ,1);
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG1、IQ_SWaP ,0);
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG1、DAC_A_CO补 码 ,0);
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG1、DAC_B_CO补 码 ,0);
    DRV_afe7071_reg_write (h、AFE7071_REG_CONFIG1);
    
    CSL_FPGA_WRITE (SM->FPGA_WR_afe7071_MDI_Cfg、MDI_TXD_NORMAL);
    }
    否则
    {
    CSL_FPGA_WRITE (SM->FPGA_WR_afe7071_MDI_Cfg、MDI_TXD_RESET);
    
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG3、TXENABLE ,0);
    DRV_afe7071_reg_write (h、AFE7071_REG_CONFIG3);
    
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG6、PD_LVDS ,1);
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG6、PD_RF_OUT ,1);
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG6、PD_DAC ,1);
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG6、PD_ANALOGUEOUT ,1);
    DRV_afe7071_reg_write (h、AFE7071_REG_CONFIG6);
    
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG4、FUSE_PD ,1);
    DRV_afe7071_SET_field (h、AFE7071_REG_CONFIG4、PD_CLKRCVR ,1);
    DRV_afe7071_REG_WRITE (h、AFE7071_REG_CONFIG4);
    }
    

    ------------

    始终@Ω(POSege clk_MDI)
    开始
    TXD_scaling <= MDI_Cnfg_mcd[4:3];
    
    TXD_I_TDL[0]<= mx_DOUT_I >> TXD_scaling;
    TXD_q_TDL[0]<= mx_dout_q >> TXD_scaling;
    TXD_I_TDL[1]<= TXD_I_TDL[0];
    TXD_q_TDL[1]<= TXD_q_TDL[0];
    TXD_I_TDL_dout <= TXD_I_TDL[TXD_I_TDL_TDL_TDL];
    TXD_q_TDL_dout <= TXD_q_TDL[TXD_q_TDL_TDL_TDL];
    
    如果(MDI_Cnfg_mCD[2:0]=`MDI_TXD_RESET)
    开始
    TXD_I_Z1 <='15 0;
    TXD_I_Z0 <='15 0;
    TXD_q_Z0 <='15 0;
    TXD_SYNC <= 1'B1;
    结束
    其他
    开始
    TXD_I_Z1 <={TXD_SYNC、TXD_I_Z0[13:0]};
    TXD_I_Z0 <={TXD_SYNC、TXD_I_TDL_DOUT};
    TXD_q_Z0 <={1'b0、TXD_q_TDL_dout};
    TXD_SYNC <= 1'b0;
    结束
    结束 

    所有驱动源同步。

    我的实验需要设置示波  器、以捕获馈入 IC 的各种信号、例如时钟等、并使用通过/失败屏蔽来查找任何毛刺或其他瞬态行为。 需要我们花哨的空间来解决这一问题、因为它可以由在家工作的人员远程操作。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我想脱机、 因此请给我发送一封包含您的电子邮件地址的私人邮件。

    解决后、我将在此处发布解决方案并关闭线程。

    谢谢、

    埃本