您好!
在上一篇文章(https://e2e.ti.com/support/rf-microwave/f/220/t/903004)中、我询问是否可以将 DAC38RF80设置为单 DAC 模式、因此所有8条通道都用于单个 DUC (LMFS = 8212)、 并在 DAC 通道 B 上具有该输出。我不关心该数据是否也来自 DAC 通道 A。在帖子的底部、我收到了一个"是"的答案、 数据经过 DUC A 并汇总后从 DAC B 中取出。下面提供了图 I:

我想使用提供的 GUI 在 DAC38RF80EVM 上尝试此操作。 但是、当我在 Single (DAC A)上选择"#"下拉列表时、我无法访问数字(DAC B)选项卡、这是求和块的控制位置。 图片如下:
这个问题的解决方案是手动输入低电平控制寄存器值来打开求和块(应该只设置寄存器0x219中的位2)吗? 或者是否有办法纠正我找不到的问题?
我目前正在将 EVM 与 FPGA 连接。 我有一个适用于双路 DAC 配置的构建、在我针对单路 DAC 模式构建之前、我希望确保这一点甚至是可行的。 因此、解决方案很好、但如果该解决方案可以在 TI 方面进行测试/验证、则会更好、尽管我知道这是不可能的。
感谢您的帮助、
Jacob