This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:单 DAC B 寄存器设置

Guru**** 2385770 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80, DAC38RF80EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/923374/dac38rf80-single-dac-b-register-settings

器件型号:DAC38RF80

您好!

在上一篇文章(https://e2e.ti.com/support/rf-microwave/f/220/t/903004)中、我询问是否可以将 DAC38RF80设置为单 DAC 模式、因此所有8条通道都用于单个 DUC (LMFS = 8212)、 并在 DAC 通道 B 上具有该输出。我不关心该数据是否也来自 DAC 通道 A。在帖子的底部、我收到了一个"是"的答案、 数据经过 DUC A 并汇总后从 DAC B 中取出。下面提供了图 I:

我想使用提供的 GUI 在 DAC38RF80EVM 上尝试此操作。 但是、当我在 Single (DAC A)上选择"#"下拉列表时、我无法访问数字(DAC B)选项卡、这是求和块的控制位置。 图片如下:

这个问题的解决方案是手动输入低电平控制寄存器值来打开求和块(应该只设置寄存器0x219中的位2)吗? 或者是否有办法纠正我找不到的问题?

我目前正在将 EVM 与 FPGA 连接。 我有一个适用于双路 DAC 配置的构建、在我针对单路 DAC 模式构建之前、我希望确保这一点甚至是可行的。 因此、解决方案很好、但如果该解决方案可以在 TI 方面进行测试/验证、则会更好、尽管我知道这是不可能的。

感谢您的帮助、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    这是要使用的正确解决方案。 将寄存器0x219中的位2设置为高电平应设置相邻 DAC 的求和路径。 我还建议您确保 DAC B 不会被置于睡眠状态。 由于设置是针对 Single (DAC A)的、因此 GUI 可能会将 DAC B 置于睡眠状态。 您应该能够在 DAC 概述选项卡中使 DAC B 处于唤醒状态。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我能够获得一个 FPGA 构建、以便在单 DAC 模式下与 DAC 通道 A 配合使用。 我看到一个正弦波从 DAC A 而不是 DAC B 发出。然后我尝试了上述步骤。 我验证了 DAC A 和 B 未处于睡眠状态、两个复选框均未选中、低级寄存器设置指示它们未处于睡眠状态:

    然后、我将低电平寄存器0x219设置为0x000F。 我只需设置所有位、而不是仅设置位2、但正如我看到的、这应该可以满足我的需求。 下图:

    我仍然看到 DAC A 发出的信号、但 DAC B 中没有任何信号。您是否验证了此配置是否可以在硬件中工作? 我怀疑 DAC B 的求和块实际上在单 DAC 模式下被关闭。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我还没有在硬件上对该配置进行机会测试。 我现在将查看 DAC、看看我是否可以找到解决此问题的有效解决方案。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。 我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我们目前正在尝试几种不同的方法来打开求和块、但它所花费的时间比我想象的要长一些。 我已经问过一些对该器件有更深入了解的人、他们应该能够提供更多的见解。 GUI 概述屏幕截图中的设置是否是您尝试在中运行 DAC 的设置? 如果不是、您尝试让 DAC 运行的设置是什么、这样我们就可以确保可能的解决方案适用于您的设置。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我们找到了使输出进入两个 DAC 通道的正确方法。 首先、由于 DAC 设置为信号(DAC A)模式、因此 DAC B 的时钟关闭。 这就是为什么设置0x219的位2不起作用的原因。 要重新打开 DAC B 的时钟、您可以取消选中 GUI 中的单个 DAC 框、如下所示、也可以将0x5820写入地址0x00。 之后、您仍然必须像以前那样为地址0x219设置位2为高电平。 这将使您能够查看 DAC 的两个通道上的输出。

    此致、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    "快速入门"选项卡的屏幕截图是我尝试使用的设置。 采样率和内插值并不是非常重要、但这些对于我来说很容易在评估板上实现。 关键是使其处于单 DAC 模式并在 DAC 通道 B 上获得输出。谢谢。

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    我已经使用您的设置测试了上述解决方案、并能够在通道 B 上获得输出。它应该可以在您的一侧工作、如果您的解决方案遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您的建议非常有效、谢谢。 我想注意的是、在此配置中、来自 DAC B 的信号是来自 DAC A 的信号的一半功率。 这对我的设计来说很好、但我只是想告诉你。

    Jacob