This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:输出可以预期的 ACLR

Guru**** 1633940 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7071
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/919534/afe7071-what-aclr-can-be-expected-for-output

器件型号:AFE7071

您好!

我想知道、如果信号带宽为25kHz (因此相邻信道也为25kHz)、那么在输出调制器上可以实现什么 ACLR (外部 LO 的相位噪声除外)、我在数据表中找不到该信息。 我们需要在25kHz 基频信号偏移时-70dBc。  

谢谢、

Xl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XL:

    25kHz 是一个非常窄的带宽。  我建议使用发布的19dBm IP3参数来估算您的案例中的 ACPR。  稍微向后工作、您可以通过以下方式实现70dBc:

    IP3 = 70 / 2 + PoUT => PoUT =-16dBm

    因此、当输出功率降低至-16dBm 时、您可以实现70dBc;但是、这不考虑热噪声和 LO 相位噪声。  低侧具有-16dBm 的窄带输出、我认为热噪声将会影响这一情况。  我猜70dBc 是不可能实现的。  如果您可以将信号转换为低 IF、例如5MHz、则可以解决与载波馈通、边带抑制和 LO 相位噪声相关的一些问题。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的帮助。

    如果精确到低电平是在哪里? IQ 调制器输出端的低 IF BPF 或使用 AFE7071的 LPF?

    BR、

    Xl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFE707x 支持高达10MHz 的 BB 带宽。  您可以选择将低带宽信号置于该范围内的任何位置、例如5MHz 偏移、这将使您与载波泄漏和不需要的边带分离。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!