您好!
我想知道、如果信号带宽为25kHz (因此相邻信道也为25kHz)、那么在输出调制器上可以实现什么 ACLR (外部 LO 的相位噪声除外)、我在数据表中找不到该信息。 我们需要在25kHz 基频信号偏移时-70dBc。
谢谢、
Xl
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
XL:
25kHz 是一个非常窄的带宽。 我建议使用发布的19dBm IP3参数来估算您的案例中的 ACPR。 稍微向后工作、您可以通过以下方式实现70dBc:
IP3 = 70 / 2 + PoUT => PoUT =-16dBm
因此、当输出功率降低至-16dBm 时、您可以实现70dBc;但是、这不考虑热噪声和 LO 相位噪声。 低侧具有-16dBm 的窄带输出、我认为热噪声将会影响这一情况。 我猜70dBc 是不可能实现的。 如果您可以将信号转换为低 IF、例如5MHz、则可以解决与载波馈通、边带抑制和 LO 相位噪声相关的一些问题。
-RJH